> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://motorbridge.seeedstudio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CLI 命令行工具

<mintly-toc>
  `motorbridge-cli` 命令行工具提供无需编写 Python 代码即可进行快速电机测试、扫描和配置。
</mintly-toc>

## 安装

CLI 随 Python 包自动安装：

```bash theme={null}
pip install motorbridge
motorbridge-cli --help
```

网关以独立命令提供（与 CLI 同级 PATH）：

```bash theme={null}
motorbridge-gateway --help
```

> `--` 可选：`motorbridge-gateway -- --help` 与 `motorbridge-gateway --help` 等价。\
> 三平台网关启动命令（Ubuntu / Windows / macOS）见 [安装环境](../setup) 的 “WS Gateway 启动（三平台）”。

## 全局选项

```bash theme={null}
motorbridge-cli [选项] 命令 [参数]
```

| 选项                | 描述                                |
| ----------------- | --------------------------------- |
| `--help`          | 显示帮助信息并退出                         |
| `-v`, `--version` | 打印已安装 `motorbridge` Python 包版本并退出 |

<Note>
  从 v0.3.3 开始，`motorbridge-cli` 关闭 argparse 长参数缩写。
  例如 `robstride-write-param --mode save` 会直接报未识别参数，不会再被误解成 `--model save`。
</Note>

## 命令概览

| 命令                      | 描述              |
| ----------------------- | --------------- |
| `run`                   | 向电机发送控制命令       |
| `scan`                  | 扫描 CAN 总线上的活动电机 |
| `id-dump`               | 读取达妙 ID/模式寄存器   |
| `id-set`                | 写入达妙 ID 寄存器     |
| `robstride-read-param`  | 读取 RobStride 参数 |
| `robstride-write-param` | 写入 RobStride 参数 |
| `damiao-read-param`     | 读取达妙参数/寄存器      |
| `damiao-write-param`    | 写入达妙参数/寄存器      |

***

## run

在循环中运行电机控制命令。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli run [选项]
```

### 选项

| 选项                    | 默认值              | 描述                                                                                                                      |
| --------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `--vendor`            | `damiao`         | 电机厂商：damiao, myactuator, robstride, hightorque, hexfellow                                                               |
| `--channel`           | `can0`           | CAN 接口名称                                                                                                                |
| `--transport`         | `auto`           | 传输方式：auto, socketcan, socketcanfd, dm-serial, dm-device                                                                 |
| `--serial-port`       | `/dev/ttyACM0`   | 串口（用于 dm-serial 传输）                                                                                                     |
| `--serial-baud`       | `921600`         | 串口波特率                                                                                                                   |
| `--dm-device-type`    | `usb2canfd-dual` | DM\_Device 适配器：usb2canfd, usb2canfd-dual, linkx4c                                                                       |
| `--dm-channel`        | `0`              | DM\_Device SDK 通道：usb2canfd=0, usb2canfd-dual=0/1, linkx4c=0/1/2/3                                                      |
| `--model`             | `4340`           | 电机型号字符串                                                                                                                 |
| `--motor-id`          | `0x01`           | 电机 CAN ID（支持十六进制）                                                                                                       |
| `--feedback-id`       | `0x11`           | 反馈 CAN ID（支持十六进制）                                                                                                       |
| `--mode`              | `mit`            | 控制模式：enable, disable, mit, pos-vel, vel, force-pos, ping, zero, set-zero, save, zero-by-offset, read-param, write-param |
| `--loop`              | `100`            | 控制迭代次数                                                                                                                  |
| `--dt-ms`             | `20`             | 控制周期（毫秒）                                                                                                                |
| `--ensure-mode`       | `1`              | 是否在控制前确保模式                                                                                                              |
| `--ensure-strict`     | `0`              | 模式切换失败时是否失败                                                                                                             |
| `--ensure-timeout-ms` | `1000`           | 模式切换超时                                                                                                                  |
| `--print-state`       | `1`              | 每次迭代打印状态                                                                                                                |
| `--pos`               | `0.0`            | 目标位置（rad）                                                                                                               |
| `--vel`               | `0.0`            | 目标速度（rad/s）                                                                                                             |
| `--kp`                | `30.0`           | 位置刚度（MIT 模式）                                                                                                            |
| `--loc-kp`            | 空                | RobStride `pos-vel` 位置环增益；未传时回退使用 `--kp`                                                                                |
| `--kd`                | `1.0`            | 速度阻尼（MIT 模式）                                                                                                            |
| `--tau`               | `0.0`            | 前馈力矩（Nm）                                                                                                                |
| `--vlim`              | `1.0`            | 速度限制（rad/s）                                                                                                             |
| `--ratio`             | `0.3`            | 力比例（force-pos 模式）                                                                                                       |
| `--zero-exp`          | `0`              | 启用 RobStride 实验性置零序列（传 `1` 才真正执行）                                                                                       |
| `--offset-negate`     | `0`              | RobStride zero-by-offset 预留参数；当前固件路径已禁用                                                                                 |
| `--store`             | `1`              | `run --mode write-param` / 置零后持久化保存                                                                                     |
| `--param-id`          | `0x0`            | `run --mode read-param/write-param` 使用的 RobStride 参数 ID                                                                 |
| `--param-value`       | 空                | `run --mode write-param` 使用的 RobStride 写入值                                                                              |
| `--param-type`        | 自动推断             | RobStride 参数类型：i8, u8, u16, u32, f32                                                                                    |
| `--timeout-ms`        | `500`            | 参数读写超时                                                                                                                  |
| `--set-motor-id`      | 空                | Damiao/RobStride 的 Rust 风格改 ID 快捷入口                                                                                     |
| `--set-feedback-id`   | 空                | Damiao MST\_ID 改写入口；RobStride feedback\_id/host\_id 不会被修改                                                               |
| `--verify-id`         | `1`              | 改 ID 后回读验证                                                                                                              |
| `--verify-model`      | `1`              | Damiao 主动控制前读取 PMAX/VMAX/TMAX 校验型号                                                                                      |
| `--verify-timeout-ms` | `500`            | Damiao 型号/ID 验证超时                                                                                                       |
| `--verify-tol`        | `0.2`            | Damiao 型号验证容差                                                                                                           |

### 模式与参数生效关系

* `mit`：`--pos/--vel/--kp/--kd/--tau` 全部生效。
* `pos-vel`：只使用 `--pos/--vlim`；RobStride 的 Python CLI 已与 WS gateway 对齐，走原生寄存器路径（`limit_spd` `0x7017`、`loc_kp` `0x701E`、`loc_ref` `0x7016`）。写一次目标位置用 `--loop 1`；`--vel/--kd/--tau` 按设计忽略。
* `zero` / `set-zero`：当前仅 RobStride 支持；必须传 `--zero-exp 1` 才会下发置零序列。RobStride 置零流程中 MotorBridge 会内部写 `zero_sta=1`。
* `save`：当前仅 RobStride 支持；发送保存参数命令，并等待 RobStride 状态 ACK。
* `zero-by-offset`：当前仅 RobStride 支持，但因固件一致性问题保持禁用；只打印 warning，不发送校准帧。
* `read-param` / `write-param`：`run` 中当前仅 RobStride 支持；使用 `--param-id`、`--param-type`、`--param-value`。
* `--set-motor-id` / `--set-feedback-id`：存在时 `run` 会进入与 `id-set` 相同的改 ID 流程。Damiao 支持二者；RobStride 只支持设备 ID。

### 示例

#### 达妙 — 仅使能电机

```bash theme={null}
motorbridge-cli run --vendor damiao --channel can0 --motor-id 0x01 --feedback-id 0x11 --mode enable --loop 1
```

#### 达妙 — MIT 模式控制

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor damiao \
    --channel can0 \
    --model 4340P \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --mode mit \
    --loop 100 \
    --dt-ms 20 \
    --pos 1.0 \
    --kp 30.0 \
    --kd 1.0
```

#### 达妙 — 位置-速度模式

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor damiao \
    --channel can0 \
    --model 4340P \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --mode pos-vel \
    --loop 200 \
    --pos 2.0 \
    --vlim 1.5
```

#### 达妙 — 串口传输

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor damiao \
    --transport dm-serial \
    --serial-port /dev/ttyACM0 \
    --serial-baud 921600 \
    --model 4340P \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --mode mit \
    --loop 50
```

#### RobStride — MIT 模式控制

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-00 \
    --motor-id 2 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode mit \
    --pos 0.5 \
    --vel 0 \
    --kp 20.0 \
    --kd 0.5 \
    --tau 0 \
    --ensure-strict 1 \
    --loop 100 \
    --dt-ms 20
```

#### RobStride — 位置-速度模式

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-00 \
    --motor-id 2 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode pos-vel \
    --pos 1.5 \
    --vlim 1.0 \
    --loc-kp 5.0 \
    --loop 1 \
    --dt-ms 20
```

反方向写入相反的绝对位置：

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-00 \
    --motor-id 2 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode pos-vel \
    --pos -1.5 \
    --vlim 1.0 \
    --loc-kp 5.0 \
    --loop 1 \
    --dt-ms 20
```

#### RobStride — Ping 探测

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode ping \
    --loop 1
```

#### RobStride — 置零（`set-zero` 为等价别名）

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode set-zero \
    --zero-exp 1 \
    --store 1 \
    --loop 1 \
    --dt-ms 100
```

#### MyActuator — 位置-速度模式

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor myactuator \
    --channel can0 \
    --model X8 \
    --motor-id 1 \
    --feedback-id 0x241 \
    --mode pos-vel \
    --loop 100 \
    --pos 1.0 \
    --vlim 2.0
```

#### Hexfellow — MIT 模式（需要 CAN-FD）

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor hexfellow \
    --transport socketcanfd \
    --channel can0 \
    --model hexfellow \
    --motor-id 0x00 \
    --feedback-id 0x00 \
    --mode mit \
    --loop 100 \
    --pos 0.5 \
    --kp 2.0 \
    --kd 0.1
```

***

## scan

扫描 CAN 总线上的活动电机。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan [选项]
```

### 选项

| 选项                   | 默认值                        | 描述                                                             |
| -------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `--vendor`           | `damiao`                   | 扫描厂商：damiao, myactuator, robstride, hightorque, hexfellow, all |
| `--channel`          | `can0`                     | CAN 接口                                                         |
| `--transport`        | `auto`                     | 传输类型                                                           |
| `--serial-port`      | `/dev/ttyACM0`             | 串口                                                             |
| `--serial-baud`      | `921600`                   | 串口波特率                                                          |
| `--model`            | `4340`                     | 电机型号                                                           |
| `--start-id`         | `0x01`                     | 扫描起始 ID                                                        |
| `--end-id`           | `0x10`                     | 扫描结束 ID                                                        |
| `--feedback-ids`     | `0xFD,0xFF,0xFE,0x00,0xAA` | RobStride 扫描时尝试的 host\_id 列表；不是电机 ID                           |
| `--feedback-base`    | `0x10`                     | Damiao 扫描反馈 ID 基址                                              |
| `--timeout-ms`       | `80`                       | 每个 ID 的超时（ms）                                                  |
| `--param-id`         | `0x7019`                   | RobStride 参数探测 ID                                              |
| `--param-timeout-ms` | `120`                      | RobStride 参数探测超时（ms）                                           |

### 示例

#### 扫描所有厂商

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor all --channel can0 --start-id 1 --end-id 255
```

#### 仅扫描达妙

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor damiao --channel can0 --start-id 0x01 --end-id 0x20
```

#### 仅扫描 RobStride

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor robstride --channel can0 --start-id 1 --end-id 127 --feedback-ids 0xFD,0xFF,0xFE,0x00,0xAA
```

RobStride 输出中，`probe` / `device_id` 是电机 ID；`feedback_id` / `host_id`（如 `0xFD`）是上位机侧 ID。

#### 仅扫描 MyActuator

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor myactuator --channel can0 --start-id 1 --end-id 32
```

#### 仅扫描 HighTorque

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor hightorque --channel can0 --start-id 1 --end-id 127
```

#### 仅扫描 Hexfellow（需要 CAN-FD）

```bash theme={null}
motorbridge-cli scan --vendor hexfellow --transport socketcanfd --channel can0 --start-id 0 --end-id 255
```

***

## id-dump

从达妙电机读取关键 ID 和配置寄存器。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli id-dump [选项]
```

### 选项

| 选项              | 默认值                 | 描述                  |
| --------------- | ------------------- | ------------------- |
| `--vendor`      | `damiao`            | 必须为 damiao          |
| `--channel`     | `can0`              | CAN 接口              |
| `--transport`   | `auto`              | 传输类型                |
| `--serial-port` | `/dev/ttyACM0`      | 串口（用于 dm-serial 传输） |
| `--serial-baud` | `921600`            | 串口波特率               |
| `--model`       | `4340`              | 电机型号                |
| `--motor-id`    | `0x01`              | 电机 ID               |
| `--feedback-id` | `0x11`              | 反馈 ID               |
| `--timeout-ms`  | `500`               | 寄存器读取超时             |
| `--rids`        | `7,8,9,10,21,22,23` | 要读取的寄存器 ID          |

### 示例

```bash theme={null}
motorbridge-cli id-dump \
    --vendor damiao \
    --channel can0 \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --rids 7,8,9,10,21,22,23
```

***

## id-set

向电机写入 ID 并可选保存到闪存。Damiao 支持 `ESC_ID/MST_ID`；RobStride 支持修改 `device_id`。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli id-set [选项]
```

### 选项

| 选项                  | 默认值            | 描述                                   |
| ------------------- | -------------- | ------------------------------------ |
| `--vendor`          | `damiao`       | `damiao` 或 `robstride`               |
| `--channel`         | `can0`         | CAN 接口                               |
| `--transport`       | `auto`         | 传输类型                                 |
| `--serial-port`     | `/dev/ttyACM0` | 串口（用于 dm-serial 传输）                  |
| `--serial-baud`     | `921600`       | 串口波特率                                |
| `--model`           | `4340`         | 电机型号                                 |
| `--motor-id`        | `0x01`         | 当前电机 ID                              |
| `--feedback-id`     | `0x11`         | 当前反馈 ID                              |
| `--new-motor-id`    | (相同)           | 要设置的新电机 ID                           |
| `--new-feedback-id` | (相同)           | Damiao 新反馈 ID；RobStride 不修改 host\_id |
| `--store`           | `1`            | 写入后保存到闪存                             |
| `--verify`          | `1`            | 写入后验证                                |
| `--timeout-ms`      | `800`          | 验证超时                                 |

### 示例

```bash theme={null}
# 将电机 ID 从 0x01 改为 0x05
motorbridge-cli id-set \
    --vendor damiao \
    --channel can0 \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --new-motor-id 0x05 \
    --new-feedback-id 0x15 \
    --store 1 \
    --verify 1
```

```bash theme={null}
# RobStride：将 device_id 从 0x7F 改为 0x7E
motorbridge-cli id-set \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 0x7F \
    --feedback-id 0xFD \
    --new-motor-id 0x7E \
    --store 1 \
    --verify 1
```

***

## robstride-read-param

从 RobStride 电机读取参数。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli robstride-read-param [选项]
```

### 选项

| 选项              | 默认值    | 描述                                                       |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------------------- |
| `--channel`     | `can0` | CAN 接口                                                   |
| `--transport`   | `auto` | 传输方式：auto, socketcan, socketcanfd                        |
| `--model`       | 真实型号   | 真实 RobStride 型号（`rs-00` 到 `rs-06`）；参数表使用第 4 章通用运行参数，必须指定 |
| `--motor-id`    | `127`  | 电机 ID                                                    |
| `--feedback-id` | `0xFD` | RobStride 默认 host\_id；不是电机 ID                            |
| `--param-id`    | (必需)   | 要读取的参数 ID                                                |
| `--type`        | (必需)   | 数据类型：i8, u8, u16, u32, f32                               |
| `--timeout-ms`  | `500`  | 读取超时                                                     |

### 示例

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode read-param \
    --param-id 0x7019 \
    --param-type f32

motorbridge-cli robstride-read-param \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --param-id 0x7019 \
    --type f32
```

***

## robstride-write-param

向 RobStride 电机写入参数。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli robstride-write-param [选项]
```

### 选项

| 选项              | 默认值    | 描述                                                       |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------------------- |
| `--channel`     | `can0` | CAN 接口                                                   |
| `--transport`   | `auto` | 传输方式：auto, socketcan, socketcanfd                        |
| `--model`       | 真实型号   | 真实 RobStride 型号（`rs-00` 到 `rs-06`）；参数表使用第 4 章通用运行参数，必须指定 |
| `--motor-id`    | `127`  | 电机 ID                                                    |
| `--feedback-id` | `0xFD` | RobStride 默认 host\_id；不是电机 ID                            |
| `--param-id`    | (必需)   | 要写入的参数 ID                                                |
| `--type`        | (必需)   | 数据类型：i8, u8, u16, u32, f32                               |
| `--value`       | (必需)   | 要写入的值（根据 `--type` 解析）                                    |
| `--verify`      | `1`    | 回读并验证                                                    |
| `--store`       | `0`    | 写入/验证成功后发送 RobStride 保存参数命令（通信类型 22）                     |
| `--timeout-ms`  | `500`  | 验证超时                                                     |

### 示例

```bash theme={null}
motorbridge-cli run \
    --vendor robstride \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --feedback-id 0xFD \
    --mode write-param \
    --param-id 0x7019 \
    --param-type f32 \
    --param-value 2.0

motorbridge-cli robstride-write-param \
    --channel can0 \
    --model rs-06 \
    --motor-id 127 \
    --param-id 0x7019 \
    --type f32 \
    --value 2.0 \
    --verify 1 \
    --store 1
```

***

## damiao-read-param

读取 Python binding 暴露的达妙参数/寄存器。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli damiao-read-param [选项]
```

### 选项

| 选项              | 默认值    | 描述                                           |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------- |
| `--channel`     | `can0` | CAN 接口                                       |
| `--transport`   | `auto` | 传输方式：auto, socketcan, socketcanfd, dm-serial |
| `--model`       | `4340` | 达妙型号                                         |
| `--motor-id`    | `0x01` | 达妙 ESC\_ID                                   |
| `--feedback-id` | `0x11` | 达妙 MST\_ID                                   |
| `--param-id`    | (必需)   | 参数/寄存器 ID                                    |
| `--type`        | (必需)   | 数据类型：u32 或 f32                               |
| `--timeout-ms`  | `500`  | 读取超时                                         |

### 示例

```bash theme={null}
motorbridge-cli damiao-read-param \
    --channel can0 \
    --model 4340P \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --param-id 21 \
    --type f32
```

***

## damiao-write-param

写入达妙参数/寄存器，并可选回读验证。

### 用法

```bash theme={null}
motorbridge-cli damiao-write-param [选项]
```

### 选项

| 选项              | 默认值    | 描述                                           |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------- |
| `--channel`     | `can0` | CAN 接口                                       |
| `--transport`   | `auto` | 传输方式：auto, socketcan, socketcanfd, dm-serial |
| `--model`       | `4340` | 达妙型号                                         |
| `--motor-id`    | `0x01` | 达妙 ESC\_ID                                   |
| `--feedback-id` | `0x11` | 达妙 MST\_ID                                   |
| `--param-id`    | (必需)   | 参数/寄存器 ID                                    |
| `--type`        | (必需)   | 数据类型：u32 或 f32                               |
| `--value`       | (必需)   | 要写入的值                                        |
| `--verify`      | `1`    | 写入后回读验证                                      |
| `--store`       | `0`    | 写入/验证成功后调用 Damiao `store_parameters()`       |
| `--timeout-ms`  | `500`  | 验证超时                                         |

### 示例

```bash theme={null}
motorbridge-cli damiao-write-param \
    --channel can0 \
    --model 4340P \
    --motor-id 0x01 \
    --feedback-id 0x11 \
    --param-id 8 \
    --type u32 \
    --value 0x01 \
    --verify 1 \
    --store 1
```

***

## 退出代码

| 代码 | 含义   |
| -- | ---- |
| 0  | 成功   |
| 1  | 一般错误 |
| 2  | 无效参数 |

## 另见

* [快速开始](quickstart) - 入门指南
* [教程](tutorials/01-scan-and-identify) - 分步教程
* [接口手册](api/controller) - Python API 文档