> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://motorbridge.seeedstudio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 什么是 MotorBridge？

<Badge variant="primary">v0.4.1</Badge> <Badge variant="secondary">Rust 核心</Badge> <Badge variant="outline">Python 绑定</Badge>

MotorBridge 是一个**统一的电机控制栈**，具有可插拔的厂商驱动和跨语言集成的 C ABI。

## 我们解决的问题

每个电机厂商都有不同的协议：

| 厂商          | 协议            | CAN 格式  | 控制模式                           |
| ----------- | ------------- | ------- | ------------------------------ |
| 达妙 (Damiao) | DM-J4310/4340 | CAN 2.0 | MIT, POS\_VEL, VEL, FORCE\_POS |
| RobStride   | RobStride MIT | CAN 2.0 | MIT, 位置, 速度                    |
| MyActuator  | RMD           | CAN 2.0 | 电流, 位置, 速度                     |
| HighTorque  | HT 原生         | CAN 2.0 | MIT, POS\_VEL, VEL, FORCE\_POS |
| Hexfellow   | Hexfellow MIT | CAN-FD  | MIT, POS\_VEL                  |

<Callout type="warn">
  没有 MotorBridge，你需要：

  * 学习 5+ 种不同的协议
  * 为每个厂商维护独立的代码库
  * 更换电机时重写控制逻辑
  * 自己构建调试工具
</Callout>

## MotorBridge 架构

```mermaid theme={null}
flowchart TB
  App["用户应用"] --> Bindings["语言绑定"]
  Bindings --> Python["Python 包"]
  Bindings --> CPP["C++ 封装"]
  Bindings --> Gateway["WS / ROS2 集成"]
  Python --> ABI["C ABI: libmotor_abi"]
  CPP --> ABI
  Gateway --> ABI
  ABI --> Core["Rust 核心: controller, bus, models"]
  Core --> Vendors["厂商驱动"]
  Vendors --> Damiao["达妙"]
  Vendors --> RobStride["RobStride"]
  Vendors --> MyActuator["MyActuator"]
  Vendors --> HighTorque["HighTorque"]
  Vendors --> Hexfellow["Hexfellow"]
  Damiao --> Transport["传输层"]
  RobStride --> Transport
  MyActuator --> Transport
  HighTorque --> Transport
  Hexfellow --> Transport
  Transport --> SocketCAN["SocketCAN"]
  Transport --> CANFD["SocketCAN-FD"]
  Transport --> DMSerial["DM Serial"]
  Transport --> PCAN["PCAN"]

  classDef top fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985;
  classDef abi fill:#F0FDF4,stroke:#16A34A,color:#166534;
  classDef vendor fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#92400E;
  classDef io fill:#FCE7F3,stroke:#DB2777,color:#831843;
  class App,Bindings,Python,CPP,Gateway top;
  class ABI,Core abi;
  class Vendors,Damiao,RobStride,MyActuator,HighTorque,Hexfellow vendor;
  class Transport,SocketCAN,CANFD,DMSerial,PCAN io;
```

<Note>
  上方是适合文档阅读的系统图。下方保留终端友好的文本图，方便复制到纯文本环境。
</Note>

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          你的应用程序                                │
│                   (Python / 未来: C++, ROS2)                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                     语言绑定层                               │  │
│    │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │  │
│    │  │   Python     │  │  C++ (开发中) │  │ ROS2 (开发中)│      │  │
│    │  │   Binding    │  │   Binding    │  │    Node      │      │  │
│    │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │  │
│    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                │                                     │
│                                ▼                                     │
│    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                       C ABI (FFI)                            │  │
│    │              libmotor_abi.so / .dylib / .dll                 │  │
│    │                                                              │  │
│    │  • motor_controller_new_socketcan()                         │  │
│    │  • motor_controller_add_damiao_motor()                      │  │
│    │  • motor_handle_send_mit()                                  │  │
│    │  • motor_handle_get_state()                                 │  │
│    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                │                                     │
│                                ▼                                     │
│    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                     Rust 核心层                              │  │
│    │                                                              │  │
│    │  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐           │  │
│    │  │ motor_core  │ │ motor_abi   │ │ motor_cli   │           │  │
│    │  │ (核心抽象)  │ │ (FFI 层)    │ │ (CLI 工具)  │           │  │
│    │  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘           │  │
│    │                                                              │  │
│    │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │  │
│    │  │                    厂商驱动层                          │ │  │
│    │  │  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐│ │  │
│    │  │  │ 达妙   │ │RobStride│ │MyActuat│ │HighTorq│ │Hexfellow││  │
│    │  │  │ Damiao │ │        │ │        │ │        │ │        ││ │  │
│    │  │  └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘│ │  │
│    │  └───────────────────────────────────────────────────────┘ │  │
│    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                │                                     │
│                                ▼                                     │
│    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                      传输层                                  │  │
│    │                                                              │  │
│    │  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐            │  │
│    │  │ SocketCAN  │  │SocketCAN-FD│  │  DM Serial │            │  │
│    │  │ (CAN 2.0)  │  │  (CAN-FD)  │  │   串口桥   │            │  │
│    │  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘            │  │
│    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

## 项目结构

```
motorbridge/
├── motor_core/           # 核心抽象（CanBus, MotorDevice）
├── motor_abi/            # C ABI / FFI 层（cdylib + staticlib）
├── motor_vendors/        # 厂商特定协议实现
│   ├── damiao/          # 达妙电机协议
│   ├── robstride/       # RobStride 电机协议
│   ├── myactuator/      # MyActuator RMD 协议
│   ├── hightorque/      # HighTorque 原生协议
│   └── hexfellow/       # Hexfellow MIT 协议（CAN-FD）
├── bindings/
│   └── python/          # Python 绑定（基于 ctypes）
├── motor_cli/           # 命令行工具
├── integrations/
│   └── ws_gateway/      # WebSocket 网关（远程控制）
└── tools/
└── motorbridge-studio/ # 独立 Web 控制台仓库
```

## 为什么叫 "Python 绑定" 不是 "SDK"？

<AccordionGroup>
  <Accordion title="什么是绑定（Binding）？">
    **绑定（Binding）** 是通过 FFI（外部函数接口）将原生库暴露给其他语言的薄包装层。

    ```
    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
    │  Python 代码                                    │
    │  motor.send_mit(pos, vel, kp, kd, tau)         │
    └───────────────────────┬─────────────────────────┘
                            │ ctypes 调用
                            ▼
    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
    │  C ABI (libmotor_abi.so)                        │
    │  motor_handle_send_mit(ptr, pos, vel, kp, kd, tau)│
    └───────────────────────┬─────────────────────────┘
                            │ 原生调用
                            ▼
    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
    │  Rust 核心                                      │
    │  DamiaoMotor::send_mit_target(...)             │
    └─────────────────────────────────────────────────┘
    ```

    **关键特点：**

    * 逻辑在 Rust 中，不在 Python 中
    * Python 调用与 C ABI 函数 1:1 映射
    * 没有重复实现
    * 最小开销（直接 FFI 调用）
  </Accordion>

  <Accordion title="ABI 是如何工作的？">
    `motor_abi` crate 编译为共享库：

    ```toml theme={null}
    # motor_abi/Cargo.toml
    [lib]
    crate-type = ["cdylib", "staticlib"]  # 动态库 + 静态库
    ```

    Python 通过 `ctypes` 加载它：

    ```python theme={null}
    # abi.py
    lib = ctypes.CDLL("libmotor_abi.so")

    # 绑定函数签名
    lib.motor_handle_send_mit.argtypes = [c_void_p, c_float, c_float, 
                                           c_float, c_float, c_float]
    lib.motor_handle_send_mit.restype = c_int32

    # 调用它
    lib.motor_handle_send_mit(motor_ptr, 0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
    ```

    对于基本类型这是**零拷贝**的 —— 浮点数和整数直接在 Python 和 Rust 之间传递。
  </Accordion>

  <Accordion title="SDK 与 绑定 对比">
    | 方面   | SDK       | 绑定（MotorBridge）  |
    | ---- | --------- | ---------------- |
    | 逻辑位置 | SDK 本身    | Rust 核心          |
    | 语言   | 纯 Python  | Rust + Python 包装 |
    | 性能   | Python 开销 | 接近原生速度           |
    | 内存安全 | Python GC | Rust 所有权         |
    | 其他语言 | 不适用       | 同一 ABI 可用于 C++ 等 |
    | 部署   | 纯 Python  | 需要原生库            |

    **MotorBridge 是绑定的原因：**

    * "SDK" 是 Rust 核心（`motor_core` + 厂商驱动）
    * Python 只是访问该核心的一个接口
    * 未来：C++、ROS2 节点将使用相同的 ABI
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## 为什么用 Rust 写核心？

| 需求         | Rust 优势                |
| ---------- | ---------------------- |
| **实时控制**   | 无垃圾回收停顿                |
| **内存安全**   | 无缓冲区溢出、use-after-free  |
| **确定性时序**  | 可预测的执行时间，适合控制循环        |
| **零成本抽象**  | 高级代码，低级性能              |
| **跨平台**    | 支持 Linux、macOS、Windows |
| **CAN 集成** | 原生 SocketCAN 绑定        |

## 核心组件

### Controller（控制器）

管理 CAN 接口和电机生命周期：

```python theme={null}
from motorbridge import Controller

# SocketCAN（最常用）
with Controller("can0") as ctrl:
    # ctrl 管理 CAN socket
    # ctrl 追踪所有注册的电机
    # ctrl 在退出时处理清理
    pass

# CAN-FD（Hexfellow 必须用）
ctrl = Controller.from_socketcanfd("can0")

# DM 串口桥（达妙专用）
ctrl = Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)
```

<Warning>
  建议每个 Controller 绑定**一个厂商**的电机。虽然 Python API 允许混合使用不同厂商的电机，但混用行为取决于底层 ABI 实现，可能存在兼容性限制。
</Warning>

### Motor（电机）

单个物理电机的句柄：

```python theme={null}
# 添加达妙电机
motor = ctrl.add_damiao_motor(
    motor_id=0x01,      # 命令 CAN ID
    feedback_id=0x11,   # 反馈 CAN ID
    model="4340P"       # 电机型号字符串
)

# 发送控制命令
motor.send_mit(pos=0.5, vel=0.0, kp=30.0, kd=1.0, tau=0.0)

# 读取状态
state = motor.get_state()
```

### Mode（模式）

控制模式决定电机如何响应：

```python theme={null}
from motorbridge import Mode

motor.ensure_mode(Mode.MIT, timeout_ms=1000)
```

| 模式          | 参数                    | 用途         |
| ----------- | --------------------- | ---------- |
| `MIT`       | pos, vel, kp, kd, tau | 完整阻抗控制     |
| `POS_VEL`   | pos, vlim             | 带速度限制的位置控制 |
| `VEL`       | vel                   | 纯速度控制      |
| `FORCE_POS` | pos, vlim, ratio      | 带力限制的位置控制  |

### MotorState（电机状态）

实时反馈结构：

```python theme={null}
@dataclass
class MotorState:
    can_id: int          # 电机 CAN ID
    arbitration_id: int  # CAN 仲裁 ID
    status_code: int     # 错误/状态码（0 = 正常）
    pos: float           # 位置（弧度）
    vel: float           # 速度（rad/s）
    torq: float          # 力矩（Nm）
    t_mos: float         # MOSFET 温度（°C）
    t_rotor: float       # 转子温度（°C）
```

## 传输选项

| 传输方式      | 支持厂商            | 构造函数                                                |
| --------- | --------------- | --------------------------------------------------- |
| SocketCAN | 除 Hexfellow 外所有 | `Controller("can0")`                                |
| CAN-FD    | Hexfellow（必须）   | `Controller.from_socketcanfd("can0")`               |
| DM 串口     | 仅达妙             | `Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)` |

## CLI 工具

项目包含命令行工具：

```bash theme={null}
# 扫描电机
motorbridge-cli scan --vendor all --channel can0

# 使能并测试
motorbridge-cli run --vendor damiao --motor-id 0x01 --mode enable

# 转储寄存器
motorbridge-cli id-dump --motor-id 0x01 --rids 7,8,9,10
```

## 集成组件

### WebSocket 网关

通过 WebSocket 控制电机（适用于浏览器/远程应用）：

```bash theme={null}
# 启动网关（pip wheel 安装后可直接使用）
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002
```

在源码仓库中仍可使用：

```bash theme={null}
cargo run -p ws_gateway -- --bind 127.0.0.1:9002
```

### 电机校准

电机校准工具：

```bash theme={null}
cd ../motorbridge-studio
npm install
npm run dev
```

## 与其他方案对比

| 特性     | 厂商库          | MotorBridge    |
| ------ | ------------ | -------------- |
| 多厂商支持  | ❌ 每厂商一个      | ✅ 统一 API       |
| 协议细节   | ❌ 暴露         | ✅ 抽象           |
| 类型安全   | ⚠️ 参差不齐      | ✅ 完整类型提示       |
| CLI 工具 | ❌ 通常没有       | ✅ 内置           |
| 实时安全   | ⚠️ Python GC | ✅ Rust 核心      |
| 其他语言   | ❌ 仅 Python   | ✅ C ABI 支持任何语言 |
| 文档     | ⚠️ 参差不齐      | ✅ 完整           |

## 快速开始

<Steps>
  <Step title="安装 Python 包">
    ```bash theme={null}
    pip install motorbridge
    ```
  </Step>

  <Step title="配置 CAN 接口">
    ```bash theme={null}
    sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
    sudo ip link set can0 up
    ```
  </Step>

  <Step title="运行你的第一个程序">
    ```python theme={null}
    from motorbridge import Controller, Mode

    with Controller("can0") as ctrl:
        motor = ctrl.add_damiao_motor(0x01, 0x11, "4340P")
        ctrl.enable_all()
        motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
        motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
        print("电机运行中！")
    ```
  </Step>
</Steps>

## 你可以构建什么？

<Cards>
  <Card title="机械臂" icon="hand">
    用混合电机厂商控制多关节手臂
  </Card>

  <Card title="四足机器人" icon="paw">
    12+ 电机协调实现行走步态
  </Card>

  <Card title="夹爪" icon="grip-vertical">
    用 FORCE\_POS 模式实现力控抓取
  </Card>

  <Card title="测试设备" icon="flask">
    自动化电机测试和特性分析
  </Card>

  <Card title="轮式机器人" icon="circle">
    用速度模式实现差速驱动
  </Card>

  <Card title="研究平台" icon="graduation-cap">
    快速原型验证电机控制研究
  </Card>
</Cards>

## 下一步

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="快速开始指南" href="quickstart" icon="rocket">
    5 分钟让电机跑起来
  </Card>

  <Card title="接口手册" href="api/controller" icon="book">
    完整 API 文档
  </Card>

  <Card title="教程" href="tutorials/01-scan-and-identify" icon="graduation-cap">
    分步实用指南
  </Card>

  <Card title="最佳实践" href="best-practices/control-loop-patterns" icon="shield-check">
    生产级模式
  </Card>
</CardGroup>