Skip to main content
本文只聚焦 RobStride,并按“同一功能、三种入口”组织:
  • Core CLI:motor_cli(Rust,基准实现)
  • Python CLI:motorbridge-cli 或 python -m motorbridge.cli
  • Python SDK:from motorbridge import Controller, Mode
目标:把相同语义合并写,只把差异点单独标注,便于快速查证。

通道说明(仅 SocketCAN)

  • 本文只讨论 SocketCAN(can0、can1)。
  • Linux 下 --channel 不要写 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • 排障参考:../../docs/zh/can_debugging.md。

0)前置

0.1 环境

0.2 通用参数(示例)

MODEL must be the physical RobStride model. Supported values are rs-00 through rs-06; parameter read/write selects the function-code table from this value, so do not use rs-00 as a generic default for every RS motor.

0.3 默认值与原厂协议关系(总览)

  • 统一默认反馈 ID:0xFD(运行时可回退尝试 0xFF/0xFE)。
  • 统一模式与原厂语义映射:
    • mit -> 原厂 MIT/阻抗控制帧(pos/vel/kp/kd/tau 全有效)。
    • pos-vel -> 原厂位置流程:run_mode=1,loc_ref(0x7016),limit_spd(0x7017)。
    • vel -> 原厂速度流程:run_mode=2,spd_ref(0x700A)。
    • zero/set-zero -> 原厂置零命令序列(需 --zero-exp 1 才真正下发)。
  • 常用原厂参数:
    • 0x7005 run_mode
    • 0x7016 loc_ref
    • 0x7017 limit_spd
    • 0x700A spd_ref
    • 0x7019 mechPos
    • 0x701B mechVel

0.4 入口差异(你关心的“不同点”)

  • 控制语义本身:Core CLI / Python CLI / Python SDK 一致。
  • 型号语义:Core CLI / Python CLI / Python SDK 都需要传真实 rs-00 到 rs-06 型号,尤其是参数读写场景。
  • 主要差异只在入口:
    • CLI:命令行参数入口(--mode ...)。
    • SDK:先 Controller(\"can0\"),再 add_robstride_motor(motor_id, feedback_id, model)。
  • 例外覆盖面:
  • Python CLI 已支持 RobStride id-set,但只修改 device_id;
  • feedback_id / host_id 是上位机侧 ID,不是电机 ID。
  • ID 范围会显式校验:device_id/motor_id/new_motor_id 为 1..255,feedback_id/host_id 为 0..255,避免底层 u8/ctypes 静默截断。

1)扫描(scan)

共同语义:
  • 在 ID 范围内探测在线设备。
参数有效性:
  • 有效:start-id/end-id/feedback-ids/param-timeout-ms。
默认值:
  • 默认完整回退列表:feedback-ids=0xFD,0xFF,0xFE,0x00,0xAA。
  • 扫描输出中的 probe / device_id 是电机 ID;feedback_id / host_id 不是电机 ID。
原厂协议对应:
  • 先走 ping 探测;必要时走参数读取探测。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

2)连通性(ping)

共同语义:
  • 验证某个 motor_id + feedback_id 是否可通信。
参数有效性:
  • 有效:motor-id/feedback-id。
默认值:
  • feedback-id 建议 0xFD。
原厂协议对应:
  • 原厂 ping 帧。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

3)使能(enable)/ 4)失能(disable)

共同语义:
  • 开启或关闭驱动输出。
参数有效性:
  • 有效:mode=enable|disable。
默认值:
  • Python CLI 推荐 loop=1。
原厂协议对应:
  • 原厂使能/失能控制命令。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

5)MIT(统一阻抗)

共同语义:
  • 五参数闭环控制:pos/vel/kp/kd/tau。
参数有效性:
  • 有效:pos、vel、kp、kd、tau、loop、dt-ms。
  • 无效:无。
默认值:
  • 经验建议:kp=3 比 kp=0.5 更容易看见位置收敛效果。
原厂协议对应:
  • 直接映射到 RobStride 原厂 MIT 控制帧。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

6)POS_VEL(统一位置速度)

共同语义:
  • 发“目标位置 + 限速”命令。
参数有效性:
  • 有效:pos、vlim(可选 kp/loc_kp)。
  • 无效:vel、kd、tau(会被忽略)。
默认值:
  • 建议先 loop=1 做到位命令,再观察反馈。
原厂协议对应:
  • run_mode=1,loc_ref(0x7016),limit_spd(0x7017)。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

7)VEL(统一速度)

共同语义:
  • 速度命令闭环。
参数有效性:
  • 有效:vel、loop、dt-ms。
  • 无效:pos、kp、kd、tau。
默认值:
  • 示例:vel=0.3。
原厂协议对应:
  • run_mode=2,spd_ref(0x700A)。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

8)读参数(read-param)

共同语义:
  • 读取原厂参数寄存器。
参数有效性:
  • 有效:param-id、type、timeout-ms。
默认值:
  • 位置常读:0x7019 (mechPos),类型 f32。
原厂协议对应:
  • 原厂 29-bit 扩展帧参数读取通道。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

9)写参数(write-param)

共同语义:
  • 写入原厂参数,可回读验证。
参数有效性:
  • 有效:param-id、value、type、verify。
默认值:
  • 示例:0x700A 写 f32=0.3。
原厂协议对应:
  • 原厂 29-bit 扩展帧参数写入通道。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

10)改 ID(set-motor-id)

共同语义:
  • 修改设备 ID,并建议持久化。
参数有效性:
  • Core CLI:--set-motor-id、--store。
  • Python CLI:id-set --vendor robstride --new-motor-id ... --store ... --verify ...。
  • Python SDK:robstride_set_device_id() + store_parameters()。
默认值:
  • 示例改到 126。
原厂协议对应:
  • 原厂 set-id 命令流程。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

11)写零点(zero / set-zero)

共同语义:
  • 设置当前机械位置为零点;可选择持久化。
参数有效性:
  • 有效:mode=zero|set-zero、zero-exp、store。
  • 关键:--zero-exp 1 必须开启,否则不发送实验序列。
  • 当前 RobStride 置零流程会内部写 zero_sta(0x7029)=1。
默认值:
  • store=1(建议)。
原厂协议对应:
  • disable -> set_zero_position -> write zero_sta(0x7029)=1 -> (optional) store_parameters。

Core CLI

Python CLI

Python SDK

验证建议:

12)最终口径(给查证者)

  • 三通道在 RobStride 上的控制语义已对齐;主要差异在“入口形式”和少量命令覆盖面。
  • Python CLI 已支持 RobStride scan / ping(run) / read-param / write-param / save / id-set。
  • read-param / write-param 既可使用专用子命令,也可使用 Rust CLI 风格的 motorbridge-cli run --mode read-param/write-param。
  • 参数“有效/无效”请以本手册各节为准,尤其:
    • mit:pos/vel/kp/kd/tau 全有效。
    • pos-vel:仅 pos/vlim 主有效;vel/kd/tau 无效。
    • vel:仅 vel 主有效。
  • 若要做最严格复现实验,优先以 Core CLI 作为基准,再对照 Python CLI/SDK。