Skip to main content

导入

Motor 实例由 Controller.add_*_motor() 方法创建。请勿直接实例化。

生命周期方法

close()

释放电机句柄资源。控制器关闭时自动调用。 参数: 无 返回: None 示例:

enable()

使能电机输出(给绕组通电)。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时

disable()

禁用电机输出(断电,电机变为自由旋转)。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时

clear_error()

清除电机上的任何错误状态。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时

set_zero_position()

将当前位置设置为零参考点。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时
这会修改电机的内部位置参考。在多电机系统中请谨慎使用。

模式控制

ensure_mode(mode, timeout_ms=1000)

将电机切换到指定的控制模式(带超时)。 参数: 返回: None 抛出: CallError 如果模式切换失败或超时

控制命令

send_mit(pos, vel, kp, kd, tau)

发送 MIT 模式控制命令。提供对位置、速度、刚度、阻尼和力矩的完全控制。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时
MyActuator 不支持 MIT 模式。RobStride 的 MIT 支持有限。

send_pos_vel(pos, vlim)

发送位置-速度模式命令。电机以受限速度移动到目标位置。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时
RobStride 支持 POS_VEL 模式。vlim 为 0 时跳过 limit_spd(0x7017)写入,电机保留上次设置的速度限制,仅写 loc_ref(0x7016);需更新速度限制时传非零 vlim。PP/CSP 变体 robstride_send_pos_vel_pp / robstride_send_pos_vel_csp 遵循厂商手册 PP/CSP 序列,对其速度/加速度寄存器同样应用 > 0 守卫;高速循环请使用预备 profile,每周期直接写 loc_ref。

robstride_send_pos_vel_pp(pos, vel_max, acc_set)(RobStride)

发送 PP模式命令,电机以受限速度和加速度移动到目标位置。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_send_pos_vel_csp(pos, vlim)(RobStride)

发送 CSP模式命令,电机以受限速度移动到目标位置。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时
PP 与 CSP 都把位置目标写入 loc_ref(0x7016),但速度/加速度寄存器不同:PP 写 vel_max(0x7024)与 acc_set(0x7025),CSP 写 limit_spd(0x7017)。模式也不同:PP 用 run_mode=1,CSP 用 run_mode=5。

send_vel(vel)

发送速度模式命令。电机以恒定速度运行。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时
Hexfellow 不支持 VEL 模式。

send_force_pos(pos, vlim, ratio)

发送力位置模式命令。带力比例的柔顺位置控制。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时
RobStride、MyActuator 和 Hexfellow 不支持 FORCE_POS 模式。

反馈方法

request_feedback()

请求电机发送新鲜反馈帧。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时

get_state()

获取上次收到反馈的缓存电机状态。 参数: 无 返回: MotorState | None — 电机状态,如果尚未收到反馈则为 None

CAN 配置

set_can_timeout_ms(timeout_ms)

设置此电机的 CAN 通信超时时间。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时 示例:

寄存器访问(达妙)

这些方法主要用于达妙电机。

write_register_f32(rid, value)

向寄存器写入 32 位浮点值。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时

write_register_u32(rid, value)

向寄存器写入 32 位无符号整数值。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时

get_register_f32(rid, timeout_ms=1000)

从寄存器读取 32 位浮点值。 参数: 返回: float — 寄存器值 抛出: CallError 失败或超时时

get_register_u32(rid, timeout_ms=1000)

从寄存器读取 32 位无符号整数值。 参数: 返回: int — 寄存器值 抛出: CallError 失败或超时时

store_parameters()

将当前参数保存到电机的非易失性存储器。 参数: 无 返回: None 抛出: CallError 失败时

RobStride 专用方法

robstride_ping()

Ping RobStride 电机以获取设备和响应者 ID。 参数: 无 返回: tuple[int, int] — (device_id, responder_id) 抛出: CallError 失败时

robstride_ping_host_id(host_id, timeout_ms=500)

使用明确的主机侧 ID ping RobStride 电机。当前扫描流程使用这个 host-id 精确路径,适合逐个探测多个 feedback_id / host_id 候选值。 参数: host_id: int, timeout_ms: int = 500 返回: tuple[int, int],即 (device_id, responder_id) 抛出: host_id 不在 0..255 时抛出 ValueError;通信失败或超时时抛出 CallError 示例:

robstride_get_param_f32_host_id(param_id, host_id, timeout_ms=1000)

用指定主机侧 ID 读取 RobStride 的 f32 参数。主要用于扫描和调试流程,避免多个 host_id 候选之间隐式回退造成混淆。 参数: param_id: int, host_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: float 抛出: host_id 不在 0..255 时抛出 ValueError;通信失败或超时时抛出 CallError 示例:

robstride_set_device_id(new_device_id)

为 RobStride 电机设置新的设备 ID。 参数: 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_write_param_*

向 RobStride 电机写入类型化参数值。

robstride_get_param_*

从 RobStride 电机读取类型化参数值。

robstride_write_param_i8(param_id, value)

写入 RobStride 有符号 8 位参数。 参数: param_id: int, value: int 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_write_param_u8(param_id, value)

写入 RobStride 无符号 8 位参数。 参数: param_id: int, value: int 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_write_param_u16(param_id, value)

写入 RobStride 无符号 16 位参数。 参数: param_id: int, value: int 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_write_param_u32(param_id, value)

写入 RobStride 无符号 32 位参数。 参数: param_id: int, value: int 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_write_param_f32(param_id, value)

写入 RobStride 32 位浮点参数。 参数: param_id: int, value: float 返回: None 抛出: CallError 失败时

robstride_get_param_i8(param_id, timeout_ms=1000)

读取 RobStride 有符号 8 位参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: int 抛出: CallError 失败或超时时

robstride_get_param_u8(param_id, timeout_ms=1000)

读取 RobStride 无符号 8 位参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: int 抛出: CallError 失败或超时时

robstride_get_param_u16(param_id, timeout_ms=1000)

读取 RobStride 无符号 16 位参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: int 抛出: CallError 失败或超时时

robstride_get_param_u32(param_id, timeout_ms=1000)

读取 RobStride 无符号 32 位参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: int 抛出: CallError 失败或超时时

robstride_get_param_f32(param_id, timeout_ms=1000)

读取 RobStride 32 位浮点参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: float 抛出: CallError 失败或超时时

达妙 Typed 参数方法

这些方法提供基于 param_id 的达妙参数读写路径。

damiao_write_param_f32(param_id, value)

写入达妙 32 位浮点参数。 参数: param_id: int, value: float 返回: None 抛出: CallError 失败时

damiao_write_param_u32(param_id, value)

写入达妙无符号 32 位参数。 参数: param_id: int, value: int 返回: None 抛出: CallError 失败时

damiao_get_param_f32(param_id, timeout_ms=1000)

读取达妙 32 位浮点参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: float 抛出: CallError 失败或超时时

damiao_get_param_u32(param_id, timeout_ms=1000)

读取达妙无符号 32 位参数。 参数: param_id: int, timeout_ms: int = 1000 返回: int 抛出: CallError 失败或超时时

另见