Skip to main content

构建

产物:
  • Linux:target/release/libmotor_abi.so、libmotor_abi.a
  • Windows:target/release/motor_abi.dll、motor_abi.lib
  • 头文件:motor_abi/include/motor_abi.h

统一接口面

ABI 对外保持一套统一控制接口。

ABI 元数据

  • motor_abi_version() 返回当前加载的 ABI 库版本字符串。
  • motor_abi_capabilities_json() 返回稳定 JSON 能力文档,描述已支持的 transport、vendor、生命周期操作、控制模式和厂商扩展能力。
  • Python 中对应 motorbridge.abi_version() 和 motorbridge.abi_capabilities()。
  • C++ 中对应 motorbridge::abi_version() 和 motorbridge::abi_capabilities_json()。
  • bindings/api_surface.json 用于跟踪 ABI、Python、C++ 和文档的接口对齐。
统一模式 ID(motor_handle_ensure_mode):
  • 1 = MIT
  • 2 = POS_VEL
  • 3 = VEL
  • 4 = FORCE_POS
统一控制单位:
  • 位置:rad
  • 速度:rad/s
  • 力矩:Nm
通用控制/状态接口:
  • motor_handle_enable
  • motor_handle_disable
  • motor_handle_clear_error
  • motor_handle_set_zero_position
  • motor_handle_ensure_mode
  • motor_handle_send_mit
  • motor_handle_send_pos_vel
  • motor_handle_send_vel
  • motor_handle_send_force_pos
  • motor_handle_request_feedback
  • motor_handle_set_can_timeout_ms
  • motor_handle_store_parameters
  • motor_handle_get_state

厂商入口

  • Damiao:motor_controller_add_damiao_motor(...)
  • Hexfellow:motor_controller_add_hexfellow_motor(...)(通过 socketcanfd 走 CAN-FD)
  • RobStride:motor_controller_add_robstride_motor(...)
  • MyActuator:motor_controller_add_myactuator_motor(...)
  • HighTorque:motor_controller_add_hightorque_motor(...)

ABI 元数据

ABI 暴露元数据入口,便于工具、网关与各语言绑定发现当前加载的 ABI 版本与所支持的 传输/厂商/能力:
  • motor_abi_version() — 返回当前加载的 ABI 版本字符串。
  • motor_abi_capabilities_json() — 返回描述所支持传输、厂商、模式与操作的 JSON 字符串。
它们与 Python helper motorbridge.abi_version() / motorbridge.abi_capabilities() 以及 C++ helper motorbridge::abi_version() / motorbridge::abi_capabilities_json() 镜像对应。 权威的绑定/API 接口面清单为 bindings/api_surface.json,用于保持 ABI、Python、C++ 与文档对齐。

统一模式与厂商原生协议映射

行为约定:
  • 不支持的调用返回非 0,并可通过 motor_last_error_message() 获取清晰错误信息。
  • 即使某厂商忽略部分参数,也保持统一函数签名不变。
  • 例如:HighTorque 支持 send_mit(pos, vel, kp, kd, tau) 统一签名,但原生协议不使用 kp/kd。
  • Hexfellow 的 ABI 路径支持 MIT 和 POS_VEL,VEL / FORCE_POS 会返回不支持。
  • RobStride 的 ABI 路径支持 POS_VEL,语义映射为原生 Position:先设置 run_mode=1,再写 limit_spd 与 loc_ref。
  • RobStride 的统一高层目前支持 MIT/POS_VEL/VEL;TORQUE/CURRENT 仍是参数级能力(通过 robstride_write_param_*),尚未开放统一模式。
  • Damiao 置零顺序规则:先调用 motor_handle_disable,再调用 motor_handle_set_zero_position;否则会被核心防护拒绝。
  • Damiao 置零稳定规则:set_zero_position 成功后,核心层内置固定稳定等待(约 20ms),ABI 不额外暴露等待参数。

厂商扩展接口

Damiao 寄存器接口:
  • motor_handle_write_register_f32
  • motor_handle_write_register_u32
  • motor_handle_get_register_f32
  • motor_handle_get_register_u32
RobStride 扩展接口:
  • motor_handle_robstride_ping
  • motor_handle_robstride_set_device_id
  • motor_handle_robstride_write_param_i8/u8/u16/u32/f32
  • motor_handle_robstride_get_param_i8/u8/u16/u32/f32
  • motor_handle_robstride_send_pos_vel_pp(PP 序列)
  • motor_handle_robstride_send_pos_vel_csp(CSP 序列)

典型调用顺序

  1. 选择传输层构造器:
    • motor_controller_new_socketcan(channel)(通用路径)
    • motor_controller_new_dm_serial(serial_port, baud)(仅 Damiao 串口桥;跨平台,可用 /dev/ttyACM0 或 COM3)
    • motor_controller_new_dm_device(dm_device_type, dm_channel)(仅 Damiao,DM_Device SDK:USB2CANFD / USB2CANFD_DUAL / LINKX4C)
  2. motor_controller_add_<vendor>_motor
  3. 可选:motor_controller_enable_all
  4. 可选:motor_handle_ensure_mode
  5. 发送控制命令 / 读取状态 / 调用厂商扩展接口
  6. motor_controller_shutdown
  7. motor_handle_free
  8. motor_controller_free

示例

  • C ABI 示例:examples/c/c_abi_demo.c
  • C++ ABI 示例:examples/cpp/cpp_abi_demo.cpp
  • Python ctypes 示例:examples/python/python_ctypes_demo.py