Skip to main content
Rust Python License: MIT Platforms GitHub Release 这是一个统一的 CAN 电机控制栈,包含 vendor-agnostic Rust core、稳定 C ABI,以及 Python/C++ bindings。
English version: README.md

配套仓库

motorbridge-studio 独立于本文档站演进。其变更日志、能力与发布说明请直接查看该仓库。

传输链路标识

  • [STD-CAN]:标准 CAN 路径(socketcan / pcan)
  • [CAN-FD]:独立 CAN-FD 路径(socketcanfd)
  • [DM-SERIAL]:Damiao 串口桥路径(dm-serial)
当前状态:
  • [CAN-FD] 已完成独立链路接入。
  • 仓库内尚未声明“某个电机型号已完成 CAN-FD 量产级验证矩阵”。

当前支持的厂商

  • Damiao:
    • 型号: 3507, 4310, 4310P, 4340, 4340P, 6006, 8006, 8009, 10010L, 10010, H3510, G6215, H6220, JH11, 6248P
    • 模式: scan, MIT, POS_VEL, VEL, FORCE_POS
  • RobStride:
    • 型号: rs-00, rs-01, rs-02, rs-03, rs-04, rs-05, rs-06
    • 模式: scan, ping, MIT, POS_VEL, VEL, 参数读写
    • 型号建议按真实电机指定:--model 用于限值/日志;参数读写使用 RobStride 第 4 章通用运行参数表
    • 说明: 力矩/电流当前仅支持参数级写入(如 iq_ref/限幅参数),尚未开放为统一高层模式
  • MyActuator:
    • 型号: X8(运行时字符串,协议按 ID 通信)
    • 模式: scan, enable, disable, stop, set-zero, status, current, vel, pos, version, mode-query
  • HighTorque:
    • 型号: hightorque(运行时字符串,原生 ht_can v1.5.5)
    • 模式: scan, read, mit, pos-vel, vel, stop, brake, rezero
  • Hexfellow:
    • 型号: hexfellow(运行时字符串,CANopen 配置)
    • 模式: scan, status, enable, disable, pos-vel, mit(通过 socketcanfd)

更新说明(2026-04):Damiao / RobStride 能力收敛

  • Damiao:scan / enable / disable / MIT / POS_VEL / VEL / FORCE_POS / set-id / set-zero 均已纳入生产基线。
  • RobStride:scan / ping / enable / disable / MIT / POS_VEL / VEL / 参数读写 / set-id / zero 已可用。
  • RobStride RS00-RS06 保持同一套统一控制命令形态。运行参数读写使用第 4 章通用表(0x7005..0x702E);--model 仍作为真实型号提示用于限值/日志。
  • RobStride 默认 host/feedback 路径为 0xFD;扫描默认尝试 0xFD,0xFF,0xFE,0x00,0xAA。
  • RobStride 的 feedback_id / host_id 是上位机侧 ID,不是电机 device_id;扫描命中的电机 ID 看 probe / device_id。
  • RobStride pos-vel 的 --vel/--kd/--tau 属于无效参数:CLI 仅 warning,不会中断。

架构

分层运行时视图

工作区拓扑(最新版)

Python Binding 接口视图(v0.1.7+)

快速开始

构建:
拉起 CAN:
Linux 下快速重启 CAN:
Damiao CLI:
[STD-CAN] Hexfellow CLI:
[CAN-FD] RobStride CLI:
RobStride 使用时请把 --model rs-06 替换为真实型号(rs-00 到 rs-06),用于限值/日志。read-param / write-param 使用第 4 章通用运行参数表。 RobStride CLI 读参数:
HighTorque CLI(原生 ht_can v1.5.5):
MyActuator CLI:
统一全品牌扫描:
RobStride 单独扫描(Rust CLI 与 Python CLI 默认 host-id 列表一致):

Windows 实验支持(PCAN-USB)

项目主线仍以 Linux 为主。Windows 支持为实验性能力,当前通过 PEAK PCAN 后端实现。
  • 在 Windows 安装 PEAK 驱动与 PCAN-Basic 运行时(PCANBasic.dll)。
  • 通道映射:
    • can0 -> PCAN_USBBUS1
    • can1 -> PCAN_USBBUS2
  • 可选波特率后缀:@<bitrate>,例如 can0@1000000。
Windows 验证命令:

macOS PCAN 运行时(PCBUSB)

本项目在 macOS 下通过 MacCAN 的 PCBUSB 运行时支持 PCAN。 在 macOS 下不使用 PCANBasic.dll。

1. 前置条件

2. 使用仓库内置包一键安装(推荐)

在仓库根目录执行:
若使用 --user-local,运行 motor_cli 时加:

3. 手动安装 PCBUSB(系统级)

如果你希望先手动下载:
然后安装:
安装后通常会放置:
  • /usr/local/lib/libPCBUSB.dylib
  • /usr/local/include/PCBUSB.h

4. 无 sudo 的用户目录安装(可选)

如果当前用户无法写入 /usr/local,可先使用用户目录安装:
随后运行 motor_cli 时加:

5. 验证运行时可加载

若使用用户目录安装:

6. 编译 motorbridge CLI

7. macOS 下通道映射(PCAN 后端)

  • can0 对应 PCAN_USBBUS1
  • can1 对应 PCAN_USBBUS2
  • 支持可选波特率后缀(例如 can0@1000000)

8. 扫描电机(Damiao)

如果使用用户目录 PCBUSB:

9. 控制示例(Damiao MIT)

将 motor-id 和 feedback-id 替换为扫描命中的值。

10. 常见问题

  • load PCBUSB failed ...:
    • 先执行 install.sh,或使用用户目录安装并设置 DYLD_LIBRARY_PATH。
  • No CAN backend for current platform:
    • 请使用包含 macOS PCAN 后端的构建版本。
  • 扫描 hits=0:
    • 检查接线、电源、终端电阻和 CAN 波特率。

Linux USB-CAN(slcan)速查

Linux 下直接使用 SocketCAN 网卡名(例如 can0、slcan0)。 不要在 Linux 的通道名里加波特率后缀(例如 can0@1000000 在 Linux SocketCAN 下无效)。 把 slcan 适配器挂成 slcan0:
之后在 CLI 里直接使用 slcan0:

Damiao 独立 CAN-FD 传输(socketcanfd)

当你希望增加一条与经典 CAN、dm-serial 并存的 Linux CAN-FD 链路时,可使用该 transport。
[CAN-FD](已接入链路,电机验证矩阵待补)

Damiao 串口桥速查(dm-serial)

当你的 Damiao 转接板提供串口桥(例如 /dev/ttyACM1)且希望走这条私有链路时,可使用:
[DM-SERIAL]

CAN 专业调试手册

如需系统化排查 Linux slcan 与 Windows pcan,请直接使用: 最终用户完整链路操作(默认 PCAN/SocketCAN,Damiao 串口桥备用)请看: 结果解读:
  • vendor=damiao id=<n>:发现一个 Damiao 电机,电机 ID 为 <n>。
  • vendor=robstride ... probe=<n> ... device_id=<n>:发现一个 RobStride 电机,电机 ID 为 <n>。
  • RobStride 输出中的 feedback_id / host_id(如 0xFD、0xFE)不是电机 ID。
  • vendor=hightorque ... [hit] id=<n> ...:通过原生 ht_can v1.5.5 发现一个 HighTorque 电机。
  • vendor=myactuator id=<n>:发现一个 MyActuator 电机并返回版本响应。
  • 每段扫描结尾的 hits=<k> 表示该厂商命中的在线设备数量。

ABI 与绑定

  • C ABI:
    • motor_controller_new_socketcan(channel)
    • motor_controller_new_dm_serial(serial_port, baud)(仅 Damiao 串口桥;跨平台,可用 /dev/ttyACM0 或 COM3)
    • Damiao: motor_controller_add_damiao_motor(...)
    • Hexfellow: motor_controller_add_hexfellow_motor(...)(通过 socketcanfd 走 CAN-FD)
    • RobStride: motor_controller_add_robstride_motor(...)
    • MyActuator: motor_controller_add_myactuator_motor(...)
    • HighTorque: motor_controller_add_hightorque_motor(...)
  • Python:
    • Controller(channel="can0")
    • Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)(仅 Damiao)
    • Controller.add_damiao_motor(...)
    • Controller.add_hexfellow_motor(...)
    • Controller.add_robstride_motor(...)
    • Controller.add_myactuator_motor(...)
    • Controller.add_hightorque_motor(...)
  • C++:
    • Controller("can0")
    • Controller::from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)(仅 Damiao)
    • Controller::add_damiao_motor(...)
    • Controller::add_hexfellow_motor(...)
    • Controller::add_robstride_motor(...)
    • Controller::add_myactuator_motor(...)
    • Controller::add_hightorque_motor(...)
ABI/绑定中的统一模式 ID(ensure_mode):
  • 1 = MIT
  • 2 = POS_VEL
  • 3 = VEL
  • 4 = FORCE_POS
统一控制单位:
  • 位置:rad
  • 速度:rad/s
  • 力矩:Nm
各厂商协议原生模式名映射与不支持项详见: RobStride 专属 ABI / binding 能力包括:
  • robstride_ping
  • robstride_set_device_id
  • robstride_get_param_*
  • robstride_write_param_*

示例入口

  • 跨语言索引: examples/README.md
  • C ABI 示例: examples/c/c_abi_demo.c
  • C++ ABI 示例: examples/cpp/cpp_abi_demo.cpp
  • Python ctypes 示例: examples/python/python_ctypes_demo.py
  • Python SDK 文档: bindings/python/README.md
  • C++ binding 文档: bindings/cpp/README.md

发布与安装总览(完整矩阵)

A) GitHub Releases(二进制资产)

B) PyPI / TestPyPI(Python 包分发)

从 PyPI 安装:
源码兜底安装:

C) 按分发类型看功能边界

D) 额外自动化分发渠道(当前启用)

说明:
  • .deb 当前面向 Linux x86_64;其他 Linux 目标建议使用 ABI .tar.gz。
  • 当前发布矩阵故意不产出 macOS x86_64 wheel。
  • 设备矩阵参考:docs/zh/devices.md。
  • 分发自动化文档:docs/zh/distribution_channels.md。