什么是 MotorBridge?
v0.5.0 Rust 核心 Python 绑定 MotorBridge 是一个统一的电机控制栈,具有可插拔的厂商驱动和跨语言集成的 C ABI。我们解决的问题
每个电机厂商都有不同的协议:| 厂商 | 协议 | CAN 格式 | 控制模式 |
|---|---|---|---|
| 达妙 (Damiao) | DM-J4310/4340 | CAN 2.0 | MIT, POS_VEL, VEL, FORCE_POS |
| RobStride | RobStride MIT | CAN 2.0 | MIT, 位置, 速度 |
| MyActuator | RMD | CAN 2.0 | 电流, 位置, 速度 |
| HighTorque | HT 原生 | CAN 2.0 | MIT, POS_VEL, VEL, FORCE_POS |
| Hexfellow | Hexfellow MIT | CAN-FD | MIT, POS_VEL |
没有 MotorBridge,你需要:
- 学习 5+ 种不同的协议
- 为每个厂商维护独立的代码库
- 更换电机时重写控制逻辑
- 自己构建调试工具
MotorBridge 架构
上方是适合文档阅读的系统图。下方保留终端友好的文本图,方便复制到纯文本环境。
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 你的应用程序 │
│ (Python / 未来: C++, ROS2) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 语言绑定层 │ │
│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │
│ │ │ Python │ │ C++ (开发中) │ │ ROS2 (开发中)│ │ │
│ │ │ Binding │ │ Binding │ │ Node │ │ │
│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ▼ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ C ABI (FFI) │ │
│ │ libmotor_abi.so / .dylib / .dll │ │
│ │ │ │
│ │ • motor_controller_new_socketcan() │ │
│ │ • motor_controller_add_damiao_motor() │ │
│ │ • motor_handle_send_mit() │ │
│ │ • motor_handle_get_state() │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ▼ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Rust 核心层 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │
│ │ │ motor_core │ │ motor_abi │ │ motor_cli │ │ │
│ │ │ (核心抽象) │ │ (FFI 层) │ │ (CLI 工具) │ │ │
│ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ 厂商驱动层 │ │ │
│ │ │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐│ │ │
│ │ │ │ 达妙 │ │RobStride│ │MyActuat│ │HighTorq│ │Hexfellow││ │
│ │ │ │ Damiao │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │
│ │ │ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘│ │ │
│ │ └───────────────────────────────────────────────────────┘ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ▼ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 传输层 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ │
│ │ │ SocketCAN │ │SocketCAN-FD│ │ DM Serial │ │ │
│ │ │ (CAN 2.0) │ │ (CAN-FD) │ │ 串口桥 │ │ │
│ │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
项目结构
motorbridge/
├── motor_core/ # 核心抽象(CanBus, MotorDevice)
├── motor_abi/ # C ABI / FFI 层(cdylib + staticlib)
├── motor_vendors/ # 厂商特定协议实现
│ ├── damiao/ # 达妙电机协议
│ ├── robstride/ # RobStride 电机协议
│ ├── myactuator/ # MyActuator RMD 协议
│ ├── hightorque/ # HighTorque 原生协议
│ └── hexfellow/ # Hexfellow MIT 协议(CAN-FD)
├── bindings/
│ └── python/ # Python 绑定(基于 ctypes)
├── motor_cli/ # 命令行工具
├── integrations/
│ └── ws_gateway/ # WebSocket 网关(远程控制)
└── tools/
└── motorbridge-studio/ # 独立 Web 控制台仓库
为什么叫 “Python 绑定” 不是 “SDK”?
什么是绑定(Binding)?
什么是绑定(Binding)?
绑定(Binding) 是通过 FFI(外部函数接口)将原生库暴露给其他语言的薄包装层。关键特点:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Python 代码 │
│ motor.send_mit(pos, vel, kp, kd, tau) │
└───────────────────────┬─────────────────────────┘
│ ctypes 调用
▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ C ABI (libmotor_abi.so) │
│ motor_handle_send_mit(ptr, pos, vel, kp, kd, tau)│
└───────────────────────┬─────────────────────────┘
│ 原生调用
▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Rust 核心 │
│ DamiaoMotor::send_mit_target(...) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
- 逻辑在 Rust 中,不在 Python 中
- Python 调用与 C ABI 函数 1:1 映射
- 没有重复实现
- 最小开销(直接 FFI 调用)
ABI 是如何工作的?
ABI 是如何工作的?
motor_abi crate 编译为共享库:# motor_abi/Cargo.toml
[lib]
crate-type = ["cdylib", "staticlib"] # 动态库 + 静态库
ctypes 加载它:# abi.py
lib = ctypes.CDLL("libmotor_abi.so")
# 绑定函数签名
lib.motor_handle_send_mit.argtypes = [c_void_p, c_float, c_float,
c_float, c_float, c_float]
lib.motor_handle_send_mit.restype = c_int32
# 调用它
lib.motor_handle_send_mit(motor_ptr, 0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
SDK 与 绑定 对比
SDK 与 绑定 对比
| 方面 | SDK | 绑定(MotorBridge) |
|---|---|---|
| 逻辑位置 | SDK 本身 | Rust 核心 |
| 语言 | 纯 Python | Rust + Python 包装 |
| 性能 | Python 开销 | 接近原生速度 |
| 内存安全 | Python GC | Rust 所有权 |
| 其他语言 | 不适用 | 同一 ABI 可用于 C++ 等 |
| 部署 | 纯 Python | 需要原生库 |
- “SDK” 是 Rust 核心(
motor_core+ 厂商驱动) - Python 只是访问该核心的一个接口
- 未来:C++、ROS2 节点将使用相同的 ABI
为什么用 Rust 写核心?
| 需求 | Rust 优势 |
|---|---|
| 实时控制 | 无垃圾回收停顿 |
| 内存安全 | 无缓冲区溢出、use-after-free |
| 确定性时序 | 可预测的执行时间,适合控制循环 |
| 零成本抽象 | 高级代码,低级性能 |
| 跨平台 | 支持 Linux、macOS、Windows |
| CAN 集成 | 原生 SocketCAN 绑定 |
核心组件
Controller(控制器)
管理 CAN 接口和电机生命周期:from motorbridge import Controller
# SocketCAN(最常用)
with Controller("can0") as ctrl:
# ctrl 管理 CAN socket
# ctrl 追踪所有注册的电机
# ctrl 在退出时处理清理
pass
# CAN-FD(Hexfellow 必须用)
ctrl = Controller.from_socketcanfd("can0")
# DM 串口桥(达妙专用)
ctrl = Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)
建议每个 Controller 绑定一个厂商的电机。虽然 Python API 允许混合使用不同厂商的电机,但混用行为取决于底层 ABI 实现,可能存在兼容性限制。
Motor(电机)
单个物理电机的句柄:# 添加达妙电机
motor = ctrl.add_damiao_motor(
motor_id=0x01, # 命令 CAN ID
feedback_id=0x11, # 反馈 CAN ID
model="4340P" # 电机型号字符串
)
# 发送控制命令
motor.send_mit(pos=0.5, vel=0.0, kp=30.0, kd=1.0, tau=0.0)
# 读取状态
state = motor.get_state()
Mode(模式)
控制模式决定电机如何响应:from motorbridge import Mode
motor.ensure_mode(Mode.MIT, timeout_ms=1000)
| 模式 | 参数 | 用途 |
|---|---|---|
MIT | pos, vel, kp, kd, tau | 完整阻抗控制 |
POS_VEL | pos, vlim | 带速度限制的位置控制 |
VEL | vel | 纯速度控制 |
FORCE_POS | pos, vlim, ratio | 带力限制的位置控制 |
MotorState(电机状态)
实时反馈结构:@dataclass
class MotorState:
can_id: int # 电机 CAN ID
arbitration_id: int # CAN 仲裁 ID
status_code: int # 错误/状态码(0 = 正常)
pos: float # 位置(弧度)
vel: float # 速度(rad/s)
torq: float # 力矩(Nm)
t_mos: float # MOSFET 温度(°C)
t_rotor: float # 转子温度(°C)
传输选项
| 传输方式 | 支持厂商 | 构造函数 |
|---|---|---|
| SocketCAN | 除 Hexfellow 外所有 | Controller("can0") |
| CAN-FD | Hexfellow(必须) | Controller.from_socketcanfd("can0") |
| DM 串口 | 仅达妙 | Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600) |
CLI 工具
项目包含命令行工具:# 扫描电机
motorbridge-cli scan --vendor all --channel can0
# 使能并测试
motorbridge-cli run --vendor damiao --motor-id 0x01 --mode enable
# 转储寄存器
motorbridge-cli id-dump --motor-id 0x01 --rids 7,8,9,10
集成组件
WebSocket 网关
通过 WebSocket 控制电机(适用于浏览器/远程应用):# 启动网关(pip wheel 安装后可直接使用)
motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002
cargo run -p ws_gateway -- --bind 127.0.0.1:9002
电机校准
电机校准工具:cd ../motorbridge-studio
npm install
npm run dev
与其他方案对比
| 特性 | 厂商库 | MotorBridge |
|---|---|---|
| 多厂商支持 | ❌ 每厂商一个 | ✅ 统一 API |
| 协议细节 | ❌ 暴露 | ✅ 抽象 |
| 类型安全 | ⚠️ 参差不齐 | ✅ 完整类型提示 |
| CLI 工具 | ❌ 通常没有 | ✅ 内置 |
| 实时安全 | ⚠️ Python GC | ✅ Rust 核心 |
| 其他语言 | ❌ 仅 Python | ✅ C ABI 支持任何语言 |
| 文档 | ⚠️ 参差不齐 | ✅ 完整 |
快速开始
1
安装 Python 包
pip install motorbridge
2
配置 CAN 接口
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
3
运行你的第一个程序
from motorbridge import Controller, Mode
with Controller("can0") as ctrl:
motor = ctrl.add_damiao_motor(0x01, 0x11, "4340P")
ctrl.enable_all()
motor.ensure_mode(Mode.MIT, 1000)
motor.send_mit(0.5, 0.0, 30.0, 1.0, 0.0)
print("电机运行中!")
你可以构建什么?
下一步
快速开始指南
5 分钟让电机跑起来
接口手册
完整 API 文档
教程
分步实用指南
最佳实践
生产级模式