Skip to main content

厂商接入流程图

新增品牌(例如 RobStride)

目标:不改 motor_core,只新增 vendor crate。
  1. 新建 crate(例如 motor_vendor_robstride)。
  2. 在 crate 内实现:
    • protocol.rs
    • registers.rs
    • motor.rs(实现 motor_core::MotorDevice)
    • controller.rs(封装 CoreController)
  3. 如需跨语言调用,在 ABI 中增加接入函数(例如 motor_controller_add_robstride_motor)。
  4. 在 workspace 里注册新 crate。

新增同品牌型号(Damiao)

  1. 打开 motor_vendors/damiao/src/motor.rs。
  2. 在型号目录中添加新条目(model、pmax、vmax、tmax)。
  3. 保持型号字符串与调用侧输入一致。

协议兼容原则

不要假设同品牌不同型号协议必然一致,至少验证:
  • 帧结构与 arbitration ID 规则
  • 寄存器映射与数据类型
  • 控制模式映射
  • 范围参数与缩放关系
  • 状态/故障语义
任何一项不一致,都建议在 vendor 内按子协议拆分实现。

建议最小回归清单

  1. enable -> ensure_mode(MIT) -> 零指令
  2. 轨迹跟随(位置/速度/力矩)
  3. 寄存器读写验证(含 rid=10 及关键寄存器)
  4. 清错与恢复流程
  5. 10-30 分钟稳定性测试