Skip to main content
Source: bindings/python/README.zh-CN.md

motorbridge Python SDK

通道兼容说明(PCAN + slcan + CAN-FD + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • CAN-FD 链路可通过 CLI(--transport socketcanfd)和 Python SDK(Controller.from_socketcanfd(...))使用,Hexfellow 必须走该链路。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Damiao 串口桥完整接口与命令模板见 motor_cli/README.zh-CN.md 第 3.6 节(英文见 motor_cli/README.md)。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
这是基于 motor_abi 的 Python 绑定层。
English version: README.md

README 导航(先看哪个)

如果你是第一次接触这个目录,建议按下面顺序阅读:
  1. 本文档 README.zh-CN.md 作用:Python binding 总览(安装、API 范围、常用命令)。
  2. examples/READMEzh_cn.md(中文) / examples/README.md(英文) 作用:所有 Python 示例的入口说明(从最简单到高级示例)。 2.5. ../motorbridge-docs 作用:正式 Mintlify 文档站入口(教程 + API 手册风格)。
  3. get_started/README.zh-CN.md / get_started/README.md 作用:pip 安装用户的快速上手路径(安装 -> 扫描 -> 运行)。
  4. DAMIAO_PYTHON_REFERENCE.zh-CN.md 作用:Damiao Python 接口参考,偏“按接口查参数”。
  5. DAMIAO_binding.md 作用:Damiao 绑定实现说明,偏“原理/实现细节”。
  6. README.md 作用:英文版总览(给英文协作成员)。
补充:
  • 如果你主要想“马上跑起来”,优先看 examples/READMEzh_cn.md 的“新手优先(最简单的 2 个示例)”。
  • 如果你主要想查 CLI 参数,去 ../../motor_cli/README.zh-CN.md。

范围

  • 当前目标包版本:0.5.0。
  • 版本可通过 motorbridge.__version__、motorbridge.get_version() 和 motorbridge-cli -v 获取。
  • 高层 API: Controller、Motor、Mode
  • CLI: motorbridge-cli
  • 网关启动命令(pip 安装后进入 PATH):
    • motorbridge-gateway -- --bind 127.0.0.1:9002 ...
  • 安全说明:
    • 本地使用建议保持回环地址 127.0.0.1。
    • 若绑定到非回环地址(0.0.0.0 或网卡 IP),启动前必须设置 MOTORBRIDGE_WS_TOKEN。
    • 客户端需在握手中携带 token:x-motorbridge-token 或 Authorization: Bearer ...。
  • macOS 运行说明(仅当出现动态库加载错误时需要):
    • 通用方式获取网关路径(不写死本机路径): GW="$(python3 -c "import motorbridge, pathlib; print(pathlib.Path(motorbridge.__file__).resolve().parent/'bin'/'ws_gateway')")"
    • 使用包内 lib 目录设置动态库路径: PKG_DIR="$(python3 -c "import motorbridge, pathlib; print(pathlib.Path(motorbridge.__file__).resolve().parent)")" DYLD_LIBRARY_PATH="$PKG_DIR/lib:${DYLD_LIBRARY_PATH:-}" "$GW" --bind 127.0.0.1:9002 --vendor damiao --channel can0 --model auto --motor-id 0x01 --feedback-id 0x11 --dt-ms 20
  • Controller 构造入口:
    • Controller(channel=\"can0\")(SocketCAN/PCAN 路径)
    • Controller.from_socketcanfd(channel=\"can0\")(CAN-FD 路径,Hexfellow 必须使用)
    • Controller.from_dm_serial(serial_port=\"/dev/ttyACM0\", baud=921600)(仅 Damiao 串口桥)
  • 厂商入口:
    • Damiao: add_damiao_motor(...)
    • Hexfellow: add_hexfellow_motor(...)
    • MyActuator: add_myactuator_motor(...)
    • RobStride: add_robstride_motor(...)
    • HighTorque: add_hightorque_motor(...)
  • 状态查询统一范式:
    • 推荐统一使用 request_feedback() -> poll_feedback_once() -> get_state()。
    • RobStride 路径在 ABI 内部已做兼容处理,可按同一范式调用(robstride_ping() 仍保留可用)。

统一模式映射摘要(顶层协议 -> 厂商原生)

说明:
  • RobStride 统一高层当前覆盖 MIT / POS_VEL / VEL。
  • TORQUE/CURRENT 对 RobStride 仍为参数级能力(robstride_write_param_*),尚未提供独立统一模式。
  • RobStride 支持 rs-00 到 rs-06;调用 add_robstride_motor(...) 时请传真实型号,因为参数读写使用第 4 章通用运行参数表。
  • RobStride 建议默认使用 feedback-id=0xFD;扫描默认尝试 0xFD,0xFF,0xFE,0x00,0xAA。
  • RobStride 的 feedback_id / host_id 不是电机 device_id;扫描命中的电机 ID 看 probe / device_id。

快速开始

最简单控制示例(统一接口,转到目标角度):
Damiao 串口桥示例:
RobStride 快速示例:
MyActuator 快速示例:
Hexfellow 快速示例(仅 CAN-FD):

CLI 示例

Damiao:
RobStride:
Python CLI 和 SDK 调用都请使用真实 RobStride 型号(rs-00 到 rs-06)。系列内控制方法一致;v0.5.0 参数读写使用第 4 章通用运行表。 RobStride MIT 与 POS_VEL 快速验证:
RobStride 读参数:
Damiao 参数读写:
统一扫描(所有 vendor):
RobStride 单独扫描和改 ID:
通过绑定使用 HighTorque:
通过 Rust CLI 使用 HighTorque:

Windows 实验支持(PCAN-USB)

项目主线仍以 Linux 为主。Windows 支持为实验性能力,当前通过 PEAK PCAN 后端实现。
  • 安装 PEAK 驱动与 PCAN-Basic 运行时(PCANBasic.dll)。
  • Windows 下建议使用 can0@1000000(映射到 PCAN_USBBUS1,1Mbps)。
建议先用 Rust CLI 做快速验证:
Windows 本地 wheel 构建:

示例程序

  • Damiao wrapper 示例: examples/python_wrapper_demo.py
  • Hexfellow CAN-FD 示例: examples/hexfellow_canfd_demo.py(仅 MIT / POS_VEL)
  • Damiao 维护接口示例: examples/damiao_maintenance_demo.py
  • Damiao 寄存器读写示例: examples/damiao_register_rw_demo.py
  • Damiao 串口桥链路示例: examples/damiao_dm_serial_demo.py
  • RobStride wrapper 示例: examples/robstride_wrapper_demo.py
  • Damiao 全模式示例: examples/full_modes_demo.py
  • Damiao 扫描 / 调参 / 位置辅助:
    • examples/scan_ids_demo.py
    • examples/pid_register_tune_demo.py
    • examples/pos_ctrl_demo.py
    • examples/pos_repl_demo.py
详细见 examples/READMEzh_cn.md(中文)或 examples/README.md(英文)。

Damiao 全覆盖状态

Python 示例中 Damiao 用法已覆盖到位:
  • 控制模式:mit / pos-vel / vel / force-pos
  • 传输链路:Controller(channel) 与 Controller.from_dm_serial(...)
  • 维护接口:clear_error、set_zero_position、set_can_timeout_ms、request_feedback
    • Damiao 置零规范:先 disable(),再 set_zero_position()
    • Python 不暴露置零等待参数;核心层内置固定 20ms 稳定等待
  • 寄存器接口:get/write f32、get/write u32、store_parameters

端到端示例命令

说明

  • id-dump 仍是 Damiao 工作流;id-set 支持 Damiao 和 RobStride;scan 支持 damiao|hexfellow|myactuator|robstride|hightorque|all。
  • RobStride id-set 中,--new-motor-id 修改 device_id;--feedback-id 仍是上位机侧 host_id。
  • RobStride motor_id / device_id 会校验为 1..255;feedback_id / host_id 会校验为 0..255,避免 ctypes 静默截断。
  • RobStride 扫描会通过指定 host_id 的 ABI helper 精确探测每个 --feedback-ids;非法 host_id 会直接报错,不会静默回退。
  • MyActuator 在 ABI wrapper 中不支持 Mode.MIT 与 send_force_pos。
  • Hexfellow 在 ABI wrapper 中支持 MIT 与 POS_VEL,VEL / FORCE_POS 会返回不支持。
  • Damiao 的完整调参参考仍保留在:

PyPI 自动发布(GitHub Actions)

仓库已新增 .github/workflows/pypi-publish.yml。
  • Tag 自动发布策略:
    • 推送 vX.Y.Z -> 同一套产物同时发布到 TestPyPI 和 PyPI
  • 手动发布:在 GitHub Actions 运行 Python Publish,可选:
    • testpypi(仅发布 TestPyPI)
    • pypi(仅发布 PyPI)

一次性配置(token 模式)

  1. 在 PyPI 创建 API token,并配置仓库 secret:PYPI_API_TOKEN。
  2. 在 TestPyPI 创建 API token,并配置仓库 secret:TEST_PYPI_API_TOKEN。
  3. 每次上传必须使用全新版本号(例如 0.1.6、0.1.7)。