Skip to main content
本文仅覆盖 Damiao 相关 Python binding 接口(motorbridge),包含 dm-serial 与标准 CAN 的用法。

0. 完整性声明(重要)

  • 本文档已按 bindings/python/src/motorbridge/core.py 中 Controller 与 Motor 的 Damiao 可用方法进行覆盖。
  • 若方法属于其他厂商专用(如 robstride_*),本文不展开。
  • 建议把本文作为 Damiao 路径的“完整接口基准文档”;若后续 SDK 增删接口,请同步更新本文件。

1. 适用范围

  • 包路径:bindings/python/src/motorbridge
  • 主要对象:Controller、Motor、Mode、MotorState
  • 传输:
    • 标准 CAN:Controller(channel="can0")
    • Damiao 串口桥:Controller.from_dm_serial("/dev/ttyACM0", 921600)

2. 基础准备

2.1 参数中文释义总表(常用)

A) 连接与设备参数

B) 模式与循环参数

C) 控制目标参数

D) 寄存器相关参数

3. 数据结构与常量

3.1 Mode(控制模式)

  • Mode.MIT = 1
  • Mode.POS_VEL = 2
  • Mode.VEL = 3
  • Mode.FORCE_POS = 4

3.2 MotorState(反馈状态)

motor.get_state() 返回:
  • can_id: int
  • arbitration_id: int
  • status_code: int
  • pos: float(rad)
  • vel: float(rad/s)
  • torq: float(Nm)
  • t_mos: float(C)
  • t_rotor: float(C)
说明:MotorState 不包含当前模式,当前模式请读寄存器 RID_CTRL_MODE=10。

3.3 Damiao 常用寄存器常量

  • RID_CTRL_MODE = 10
  • RID_MST_ID = 7
  • RID_ESC_ID = 8
  • RID_TIMEOUT = 9
  • RID_PMAX = 21
  • RID_VMAX = 22
  • RID_TMAX = 23
  • RID_KP_ASR = 25
  • RID_KI_ASR = 26
  • RID_KP_APR = 27
  • RID_KI_APR = 28

4. Controller 接口(Damiao 相关)

4.1 构造

  • Controller(channel: str = "can0")
  • Controller.from_dm_serial(serial_port: str = "/dev/ttyACM0", baud: int = 921600)

4.2 生命周期 / 总线控制

  • close()
  • shutdown()
  • close_bus()
  • __enter__() -> Controller
  • __exit__(exc_type, exc, tb) -> None

4.3 广播控制

  • enable_all()
  • disable_all()
  • poll_feedback_once()

4.4 添加电机

  • add_damiao_motor(motor_id: int, feedback_id: int, model: str) -> Motor
说明:add_myactuator_motor/add_robstride_motor/add_hightorque_motor 为跨厂商入口,不属于 Damiao 专项参考范围。

5. Motor 接口(Damiao 相关)

5.1 基础动作

  • enable()
  • disable()
  • clear_error()
  • set_zero_position()
  • close()

5.2 模式切换

  • ensure_mode(mode: Mode, timeout_ms: int = 1000)
说明:
  • timeout_ms 是模式切换校验超时(毫秒)
  • 常用建议:
    • 标准 CAN:150~300
    • dm-serial:200~500(常用 300)

5.3 控制命令

  • send_mit(pos: float, vel: float, kp: float, kd: float, tau: float)
  • send_pos_vel(pos: float, vlim: float)
  • send_vel(vel: float)
  • send_force_pos(pos: float, vlim: float, ratio: float)
单位:
  • pos: rad
  • vel / vlim: rad/s
  • tau: Nm
  • ratio: 0~1

5.4 反馈与状态

  • request_feedback()
  • get_state() -> MotorState | None

5.5 寄存器

  • get_register_u32(rid: int, timeout_ms: int = 1000) -> int
  • get_register_f32(rid: int, timeout_ms: int = 1000) -> float
  • write_register_u32(rid: int, value: int)
  • write_register_f32(rid: int, value: float)
  • store_parameters()
  • set_can_timeout_ms(timeout_ms: int)

5.6 Damiao 全方法签名清单(对照 core.py)

Controller(Damiao 使用时)

  • Controller(channel: str = "can0")
  • Controller.from_dm_serial(serial_port: str = "/dev/ttyACM0", baud: int = 921600) -> Controller
  • close() -> None
  • shutdown() -> None
  • close_bus() -> None
  • enable_all() -> None
  • disable_all() -> None
  • poll_feedback_once() -> None
  • add_damiao_motor(motor_id: int, feedback_id: int, model: str) -> Motor
  • __enter__() -> Controller
  • __exit__(exc_type, exc, tb) -> None

Motor(Damiao 使用时)

  • close() -> None
  • enable() -> None
  • disable() -> None
  • clear_error() -> None
  • set_zero_position() -> None
  • ensure_mode(mode: Mode, timeout_ms: int = 1000) -> None
  • send_mit(pos: float, vel: float, kp: float, kd: float, tau: float) -> None
  • send_pos_vel(pos: float, vlim: float) -> None
  • send_vel(vel: float) -> None
  • send_force_pos(pos: float, vlim: float, ratio: float) -> None
  • request_feedback() -> None
  • set_can_timeout_ms(timeout_ms: int) -> None
  • store_parameters() -> None
  • write_register_f32(rid: int, value: float) -> None
  • write_register_u32(rid: int, value: int) -> None
  • get_register_f32(rid: int, timeout_ms: int = 1000) -> float
  • get_register_u32(rid: int, timeout_ms: int = 1000) -> int
  • get_state() -> MotorState | None

5.7 方法说明(作用 / 联动调用 / 参数范围)

A) Controller 方法说明

B) Motor 方法说明

C) 标准联动顺序(建议)

  1. Controller.from_dm_serial(...)
  2. add_damiao_motor(...)
  3. 维护预处理:clear_error()(可选 set_zero_position())
  4. enable_all()(或 enable())
  5. ensure_mode(...)
  6. send_xxx(...) 循环
  7. 需要新鲜状态时:request_feedback() + poll_feedback_once() + get_state()
  8. 结束:disable()/disable_all() + shutdown()/close()

5.8 set_zero_position() 时序说明(dm-serial 重点)

A) 命令语义

  • set_zero_position() 是“把当前位置设为零点参考”,不是“让电机转回 0”。
  • 底层发送的是 Damiao 置零命令帧(data FF FF FF FF FF FF FF FE)。

B) 是否必须等待

  • 协议层面:不是硬性必须等待。
  • 当前项目实现:set_zero_position() 内部固定执行 20ms 稳定等待(核心层),调用方无需再传入等待参数。
  • Python 绑定 set_zero_position() 签名为 set_zero_position() -> None,不提供 ms 入参。

B.1) 项目约束(重点)

  • 在本项目 dm-serial 实操规范中,set_zero_position() 前 必须先 disable。
  • 建议按“强约束流程”执行:disable -> set_zero_position(核心内置20ms) -> enable -> ensure_mode -> control。
  • 原因:可显著降低 set_zero 后寄存器读超时(如 RID 10)导致的后续控制失败风险。

C) 推荐顺序(校准后要继续控制时)

  1. disable(或 disable_all)
  2. set_zero_position
  3. enable(或 enable_all)
  4. ensure_mode
  5. send_xxx 控制

D) 触发异常后的软件恢复(不重启优先)

  • 建议顺序:disable -> clear_error -> enable -> 重试 ensure_mode
  • 如果仍失败,先 scan 确认当前在线 ID(避免把 0x07/0x17 当成 0x04/0x14)。
  • 若反馈帧有但寄存器读持续失败,再考虑设备侧重新上电。

6. 常用读写模式(推荐)

6.1 查询“当前模式 + 实时状态”

6.2 推荐控制流程

  1. enable_all()
  2. ensure_mode(...)
  3. send_xxx(...)
  4. request_feedback() + poll_feedback_once() + get_state()
  5. 结束时 disable() 或 disable_all()

7. Python CLI(python -m motorbridge.cli)Damiao 子集

7.1 扫描

7.2 控制

run --mode 支持:
  • enable
  • disable
  • mit
  • pos-vel
  • vel
  • force-pos

7.3 ID/寄存器辅助命令

  • id-dump(读取 ID/模式/关键寄存器)
  • id-set(写入 ESC_ID / MST_ID,可选 store+verify)

8. dm-serial 实战建议

  • dm-serial 仅用于 --vendor damiao
  • 先扫描再控制,ID 必须匹配
  • 切模式建议 ensure_mode=1
  • 高频下更易抖动,建议从 dt-ms=20 起步
  • 若模式切换异常,先 disable -> clear_error -> enable -> ensure_mode 再继续

9. 现成示例脚本(Damiao)

  • bindings/python/examples/damiao_dm_serial_demo.py
  • bindings/python/examples/dm_serial_mode_switch_200_demo.py
  • bindings/python/examples/dm_serial_status_like_cli_demo.py
  • bindings/python/examples/scan_ids_demo.py(标准 CAN 路径)

如需“只保留 dm-serial 的极简接口版参考”,可在此文档基础上再裁剪一版 dm_serial_only 速查表。