Skip to main content
本文面向实际部署与运维。默认链路是标准 CAN(Linux SocketCAN / Windows PCAN);Damiao 串口桥(dm-serial)仅作为 Damiao 转接板的备用链路。

1. 总体原则

  • 默认使用标准 CAN 链路:
    • Linux: can0 / can1(SocketCAN,包含 slcan 挂载后的网卡)
    • Windows: can0@1000000(映射到 PCAN 通道)
  • 仅当你使用 Damiao 私有转接板串口桥时,才使用:
    • --transport dm-serial --serial-port <tty> --serial-baud <baud>
  • dm-serial 仅支持 --vendor damiao,不用于 RobStride / MyActuator / HighTorque / Hexfellow。

2. 链路选择

  • 场景 A(推荐,通用):同一总线上有多个厂商或希望统一调试
    • 用标准 CAN(SocketCAN/PCAN)
  • 场景 B(Damiao 专板):Damiao 转接板直连串口,且你需要其私有桥接协议
    • 用 dm-serial

3. Linux 主链路(SocketCAN)

3.1 原生 CAN 网卡(如 PCIe/USB-CAN)

3.2 SLCAN 适配器(USB 串口转 CAN)

说明:
  • -s8 对应 1Mbps。
  • 某些 slcan 驱动会显示 bitrate 0,不等于没生效;以是否能稳定收发为准。

4. Linux 备用链路(Damiao 串口桥)

当 Damiao 转接板通过串口直接桥接 CAN 时,使用:
控制示例:

5. Windows 主链路(PCAN)

先安装 PEAK 驱动和 PCANBasic.dll,然后使用:
说明:
  • can0 映射 PCAN_USBBUS1,can1 映射 PCAN_USBBUS2。
  • Windows 也可使用 Damiao 串口桥(dm-serial),串口名常见为 COM3、COM4 等。

6. 多厂商统一控制建议

  • 你要统一控制 Damiao + 其他厂商时:
    • 必须走标准 CAN(SocketCAN/PCAN)
  • 你使用 Damiao 串口桥时:
    • 只保证 Damiao 协议路径可用
    • 文档和 CLI 会明确提示其为 Damiao-only

7. 常见问题与排障

7.1 if_nametoindex failed for can0: No such device

原因:can0 未创建或已掉线。 处理:重新执行第 3 章起链流程,确认 ip -details link show can0 可见。

7.2 model handshake failed reading PMAX(rid=21)

常见原因:
  • 电机 ID / 反馈 ID 不匹配
  • 链路不通(接线、终端电阻、电源)
  • 用错链路(本应走 Damiao 串口桥却走了 can0,或反之)
建议顺序:
  1. 先 --mode scan 确认在线 ID。
  2. 再用命中的 motor-id/feedback-id 做 --loop 1 小步验证。
  3. 仍失败时抓包(candump can0)或切换到 dm-serial 交叉验证。

7.3 两块 Damiao 转接板跑一段时间后失联

优先排查:
  • USB 供电/线材/Hub 稳定性
  • 串口设备号漂移(/dev/ttyACM* 变化)
  • 多适配器竞争(重复启动 slcand、接口名冲突)
建议:
  • 使用固定规则(udev)绑定设备名
  • 每路独立接口名与启动脚本
  • 持续监控 dmesg / journalctl -k

8. 推荐运行基线

  • 生产默认:
    • Linux:SocketCAN(可含 slcan)
    • Windows:PCAN
  • Damiao 串口桥:
    • 作为备用链路启用
    • 在文档与命令中显式加 --transport dm-serial

9. 夹爪电机校准提示

Damiao 电机使用单圈编码器,位置范围为约 ±2 圈(±PMAX rad),断电后零点会丢失。当电机应用于夹爪时,每次上电需要执行校准流程以确定零位:
  1. 用 MIT 模式低力矩推向机械限位(碰到即停,不会硬撞):
  2. 等反馈中 vel ≈ 0 且 pos 稳定后,设置当前为零点:
  3. 校准后用 MIT 模式夹取(力控安全)或 pos-vel 模式张开(快速精确)。
注意: MIT 模式是夹爪的推荐控制模式——kp 控制夹持刚度,tau 限制最大力矩,不会夹坏物体。

10. 相关文档