Skip to main content
Source: docs/zh/testing.md

测试指南

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
当前测试重点是可重复的单元测试(协议与参数解析),以及工作区级编译与测试检查。

当前覆盖范围

  • motor_core:
    • Windows PCAN 通道/波特率解析与校验
    • CoreController + Fake CanBus 集成测试:
      • 重复设备 ID 拒绝
      • 反馈帧路由
      • enable/disable 批量下发
      • shutdown 生命周期行为
  • motor_vendor_damiao:
    • 协议编解码基础逻辑
    • 型号匹配/推荐逻辑
  • motor_vendor_robstride:
    • 扩展 CAN ID 组装/拆解
    • ping/参数编码与校验
  • motor_cli:
    • 参数解析辅助函数
    • RobStride 参数值类型解析

运行全部测试

发布测试记录

每次准备发版时,都应该新增一份可重复执行的 release test note,记录 core、Rust CLI、Python binding/CLI、硬件在环命令和危险命令边界。

本地建议质量门禁

硬件在环(手动验证)

自动化测试默认不依赖真实 CAN 硬件。硬件验证建议固定流程:
  1. 扫描设备
  2. 使能/失能
  3. 下发控制模式命令
  4. 回读反馈状态
可直接复用根目录 README 的 Linux 命令,以及 Windows 实验章节中的 can0@1000000 命令。 可靠性辅助脚本:

下一步增强建议

  • 扩展长时间硬件在环矩阵(不同适配器、不同总线负载)
  • 增加跨平台 compare-scan 的周期性任务,并固定容差策略