Skip to main content
这个目录是一套全新的“新手优先”文档,面向 pip 安装用户。 目标:安装包 -> 扫描设备 -> 跑通电机示例,一步步快速上手。

1)安装

如果你要测试 TestPyPI 预发布版本:

2)硬件通道说明

  • Linux SocketCAN 常用通道:can0、can1、slcan0
  • Windows PCAN 常用通道:can0@1000000、can1@1000000
  • 测试时尽量保证总线上只有一个发送端。

三种链路怎么选(很重要)

  • TRANSPORT = "auto" 或 "socketcan": 使用标准 CAN 通道(CHANNEL 生效)。
  • TRANSPORT = "dm-serial": 走 Damiao 串口桥(SERIAL_PORT / SERIAL_BAUD 生效),只支持 Damiao。
快速判断:
  • 你用 CAN 设备(PCAN/USB-CAN/slcan)就用 auto/socketcan。
  • 你用 Damiao 串口桥(如 /dev/ttyACM0)就用 dm-serial。

3)快速命令(无需源码)

4)本目录运行方式

get_started 目录下的可运行脚本统一放在 courses/。 这样入口更单一,按课程顺序执行更容易理解。

顶部常量参数含义(小白版)

  • TRANSPORT:链路类型(auto/socketcan/dm-serial)
  • CHANNEL:CAN 接口名(Linux: can0/slcan0;Windows: can0@1000000)
  • VENDOR:扫描厂商(all 最常用)
  • MOTOR_ID:电机控制 ID
  • FEEDBACK_ID:反馈帧 ID
  • MODEL:电机型号字符串
  • TARGET_POS / POS:目标角度(弧度)
  • V_LIMIT:位置模式速度上限
  • LOOP:循环次数(越大发送越久)
  • DT_MS:循环周期毫秒(总线忙时增大到 30/50)
  • SERIAL_PORT / SERIAL_BAUD:仅 dm-serial 使用

5)课程化系列(强烈推荐)

如果你想按“真实使用流程”系统学习,请直接看 courses/:
  • 00-enable-and-status.py:使能 + 状态查询
  • 01-scan.py:扫描设备
  • 02-register-rw.py:参数/寄存器读写
  • 03-mode-switch-method.py:模式切换方法
  • 04-mode-mit.py:MIT 模式
  • 05-mode-pos-vel.py:POS_VEL 模式
  • 06-mode-vel.py:VEL 模式
  • 07-mode-force-pos.py:FORCE_POS 模式
  • 08-mode-mixed-switch.py:模式混合切换
  • 09-multi-motor.py:多电机控制
推荐学习顺序:

6)现在就运行(courses)

7)常见问题

  • os error 105:发送过快或有其它程序同时发包;把 --dt-ms 提高到 30/50。
  • 电机无响应:先检查布线、波特率、motor/feedback ID。
  • slcan 设备:先把 slcan0 拉起来再运行示例。

8)poll_feedback_once() 版本说明

  • <= v0.1.6:状态查询脚本建议保留手动 poll_feedback_once()。
  • v0.1.7+:默认已启用后台轮询,通常可不再手动调用 poll_feedback_once()。
  • 课程脚本保留该调用,是为了兼容旧版本与统一教学调用风格。

9)下一步文档

  • Python 总览:bindings/python/README.zh-CN.md
  • 完整示例目录:bindings/python/examples/READMEzh_cn.md
  • CLI 全参数文档:motor_cli/README.zh-CN.md
  • 课程总纲(全接口导向):bindings/python/get_started/courses/README.zh-CN.md
  • Mintlify 文档站(教程 + API):../motorbridge-docs