Skip to main content

通道兼容说明(PCAN + slcan + Damiao 串口桥)

  • Linux SocketCAN 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
  • 串口类 USB-CAN 需先创建并拉起 slcan0:sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyUSB0 slcan0 && sudo ip link set slcan0 up。
  • 仅 Damiao 可选串口桥链路:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM0 --serial-baud 921600。
  • Linux SocketCAN 下 --channel 不要带 @bitrate(例如 can0@1000000 无效)。
  • Windows(PCAN 后端)中,can0/can1 映射 PCAN_USBBUS1/2,可选 @bitrate 后缀。
本页是 motorbridge 当前 Damiao 可调控制/配置参数的实用总表。
English version: DAMIAO_API.md

1)通用设备参数

2)实时控制模式参数

2.1 MIT 模式

参数:
  • pos:目标位置
  • vel:目标速度
  • kp:位置刚度增益
  • kd:速度阻尼增益
  • tau:前馈力矩
示例(motor_cli):

2.2 POS_VEL 模式

参数:
  • pos:目标位置
  • vlim:速度限制
示例:

2.3 VEL 模式

参数:
  • vel:目标速度
示例:

2.4 FORCE_POS 模式

参数:
  • pos:目标位置
  • vlim:速度限制
  • ratio:力矩限制比例
示例:

2.5 模式寄存器(CTRL_MODE)

寄存器:
  • rid=10(CTRL_MODE),取值:
    • 1=MIT
    • 2=POS_VEL
    • 3=VEL
    • 4=FORCE_POS

3)强影响寄存器(优先)

这些参数对控制效果影响很大,调参要谨慎。

4)保护相关寄存器

5)参数读写方法

推荐流程:
  1. get_register 读取旧值
  2. write_register 写入新值
  3. 再次 get_register 回读确认
  4. store_parameters 持久化
Python SDK API 示例:
WS 网关命令示例:

6)ID 与标定参数

  • rid=8(ESC_ID):命令 ID
  • rid=7(MST_ID):反馈 ID
工具入口:
  • Rust CLI:motor_cli --vendor damiao --mode scan ... 以及 --set-motor-id/--set-feedback-id --store --verify-id
  • Python:motorbridge-cli scan/id-set/id-dump、damiao-read-param、damiao-write-param,以及 Rust 风格的 run --set-motor-id/--set-feedback-id
  • WS:scan、set_id、verify

7)安全建议

  • 每次只调一组参数。
  • 小步进调整,每一步都回读确认。
  • 保持机械安全和急停预案。
  • 对保护阈值(0/2/3/29)不要盲目激进调整。

8)夹爪电机校准

Damiao 电机使用单圈编码器(位置范围约 ±PMAX rad),断电后零点不保持。当电机用于夹爪时,每次上电需先校准零位:
  1. MIT 模式低力矩推向机械限位,kp 低、tau=0,碰到即软停。
  2. 等反馈 vel ≈ 0 且 pos 稳定后,执行 --mode set-zero。
  3. 之后闭合用 MIT(力控安全),张开用 pos-vel(快速精确)。
详细命令见 操作手册 第 9 章。