Skip to main content
Rust motor_cli 的全参数完整说明。
  • Crate: motor_cli
  • 推荐(release 压缩包):./bin/motor_cli [参数...]
  • 可选(源码编译后):./target/release/motor_cli [参数...]

优先使用 Release 二进制

先从 GitHub Releases 下载并解压对应包(例如 motor-cli-vX.Y.Z-linux-x86_64.tar.gz),再直接运行:
如果你希望直接输入 motor_cli 命令:

Damiao 指令与寄存器进阶文档

  • 中文详表(指令/寄存器/调参): DAMIAO_API.zh-CN.md
  • English version: DAMIAO_API.md

RobStride 指令与参数进阶文档

  • 中文详表(参数/能力边界): ROBSTRIDE_API.zh-CN.md
  • English version: ROBSTRIDE_API.md

MyActuator 指令与模式进阶文档

  • 中文详表(命令/模式/参数): MYACTUATOR_API.zh-CN.md
  • English version: MYACTUATOR_API.md

HighTorque 补充说明

  • 协议深度分析文档:../docs/zh/hightorque_protocol_analysis.md
  • 当前 vendor=hightorque 为 原生 ht_can v1.5.5 的“直连 CAN”模式,不是官方的“串口->CANboard”传输链路。

CAN 调试入口

  • Linux slcan + Windows pcan 专业排障:../docs/zh/can_debugging.md
  • English guide: ../docs/en/can_debugging.md

传输标识

  • [STD-CAN] => --transport auto|socketcan
  • [CAN-FD] => --transport socketcanfd(仅 Linux;Hexfellow 必须使用)
  • [DM-SERIAL] => --transport dm-serial(仅 Damiao)
当前状态:
  • Hexfellow:socketcanfd 路径已实测,统一 mit / pos-vel 可用。
  • HighTorque:标准 CAN 下统一 mit / vel 已实测可用(协议层忽略 kp/kd)。
  • Damiao:统一 mit / pos-vel / vel / force-pos 的基线实现。

1. 参数解析规则

  • 仅解析 --key value 形式。
  • 支持裸 mode 简写,例如 motor_cli scan --vendor robstride ... 等价于 --mode scan。
  • 单独开关(如 --help)会按值 1 处理。
  • ID 类参数支持十进制(如 20)与十六进制(如 0x14)。
  • 未被代码使用的参数即使传入,也不会生效。

1.1 统一调用范式(CLI 大一统)

所有品牌都遵循同一个调用骨架,只是 vendor/model/mode 与附加参数不同:
说明:
  • socketcanfd 为 Hexfellow 必需链路;Damiao 可按型号做 CAN-FD 验证;dm-serial 仅 Damiao 可用。
  • vendor=all 当前仅用于统一扫描(--mode scan)。

1.2 通用参数语义(先理解这些)

1.3 各品牌参数变量怎么传(统一调用下的差异)

2. 顶层通用参数(所有 vendor)

2.1 通道速查(--channel)

  • Linux SocketCAN:
    • 直接使用网卡名:can0、can1、slcan0。
    • 波特率在网卡初始化阶段设置(ip link / slcand),不要写到 --channel。
    • can0@1000000 在 Linux SocketCAN 下无效。
  • Windows PCAN:
    • can0 映射 PCAN_USBBUS1,can1 映射 PCAN_USBBUS2。
    • 支持可选波特率后缀:can0@1000000。
  • macOS PCBUSB(PCAN 后端):
    • can0 映射 PCAN_USBBUS1,can1 映射 PCAN_USBBUS2。
    • 需先安装 libPCBUSB.dylib(见仓库根目录 README.zh-CN.md 的 macOS 章节)。

2.2 Damiao 串口桥速查(--transport dm-serial)

  • 该链路为适配器私有路径,面向 Damiao 电机。
  • 常用参数:--transport dm-serial --serial-port /dev/ttyACM1 --serial-baud 921600。
  • dm-serial 模式下,传输层创建会忽略 --channel。
  • dm-serial 仅改变“传输层”(走串口桥),Damiao 的业务参数与模式接口保持一致(--mode、--motor-id、--feedback-id、--verify-model、--ensure-mode 等)。

2.3 Damiao 独立 CAN-FD 链路速查(--transport socketcanfd)

  • 该链路为 Linux 专用,并与经典 socketcan 链路并存。
  • 常用参数:--transport socketcanfd --channel can0。
  • 使用前先确保网口处于 FD 模式(scripts/canfd_restart.sh can0)。
  • 当前状态:链路已接入,尚未标注“已完成 CAN-FD 电机验证”的型号列表。

3. vendor=damiao

3.1 支持模式

  • scan
  • enable
  • disable
  • mit
  • pos-vel
  • vel
  • force-pos

3.2 Damiao 专用参数

3.3 各模式控制参数

3.4 扫描行为细节

  • 扫描逻辑本质上是“型号无关”的:内部会遍历内置 model-hint 列表。
  • 每个候选 ID 会尝试多个 feedback-hint:推断值(id+0x10)、用户给定 --feedback-id、0x11、0x17。
  • 优先用寄存器(RID 21/22/23)检测,失败再走反馈回退检测。

3.5 Damiao 示例

3.6 Damiao 串口桥完整接口与用法(--transport dm-serial)

先定义公共前缀(建议):

3.6.1 串口桥下必用/常用参数

当前串口桥场景对外推荐仅使用:scan / enable / disable / mit。

3.6.2 串口桥下常用四模式命令模板

3.6.3 推荐测试顺序

  1. scan 先确认在线 ID。
  2. enable --loop 1 做最小动作验证。
  3. mit 小步参数(小 pos、中低 kp/kd)验证控制闭环。
  4. 最后再上业务参数与连续循环。

4. vendor=robstride

4.1 支持模式

  • ping
  • scan
  • enable
  • disable
  • mit
  • pos-vel
  • vel
  • read-param
  • write-param

4.2 RobStride 专用参数

4.3 各模式控制参数

说明:
  • RobStride 统一高层当前支持 MIT / POS_VEL / VEL。
  • 当前支持 RobStride 型号:rs-00、rs-01、rs-02、rs-03、rs-04、rs-05、rs-06。
  • RobStride 必须按真实电机传 --model。基础控制命令的上层形态一致,但原生功能码/参数表使用第 4 章通用运行参数;同一个功能码在不同型号上可能对应不同名称或类型。
  • 内置 RS00-RS06 参数表对齐 RobStride/Product_Information commit ba7236bc26417766fda71e75ae128c66dbd21aba。
  • TORQUE/CURRENT 目前仍是参数级能力(通过 write-param 写 iq_ref 与限幅参数),尚未开放统一模式。
  • RobStride 的 mit 五个参数都生效:--pos、--vel、--kp、--kd、--tau。
  • RobStride 的 mit 单位:pos(rad)、vel(rad/s)、tau(Nm),kp/kd 为 MIT 闭环增益。
  • RobStride 的 pos-vel 仅消费 --pos、--vlim、可选 --kp/--loc-kp。
  • RobStride 的 pos-vel 会忽略 --vel、--kd、--tau(CLI 在传入时会打印 warning)。

4.4 扫描行为细节

  • 第一阶段:每个 ID 做 ping + 参数查询探测。
  • 全范围无命中时:进入盲探速度脉冲模式(人工观察是否转动)。
  • 回退阶段若有状态反馈,也会计入命中。

4.5 RobStride 示例

5. vendor=all

vendor=all 当前仅支持 --mode scan。

5.1 all-scan 额外参数

5.2 示例

5.3 vendor=hightorque(原生 ht_can v1.5.5)

  • 当前实现走 HighTorque 原生 ht_can v1.5.5 直连 CAN 协议路径。
  • 用于 SocketCAN(can0 等)直连电机场景。
  • HighTorque 官方 Panthera SDK 的“USB 串口 -> CANboard -> 电机”链路与当前 CLI 直连 CAN 路径相互独立。
  • 支持模式:scan | read | ping | mit | pos | vel | tqe | pos-vel-tqe | volt | cur | stop | brake | rezero | conf-write | timed-read。
  • 统一单位接口:
    • --pos 为 rad
    • --vel 为 rad/s
    • --tau 为 Nm
    • --kp、--kd 为统一 MIT 参数签名保留,ht_can 协议本身不使用。
    • 原始调试参数:--raw-pos、--raw-vel、--raw-tqe。

6. vendor=myactuator

6.1 支持模式

  • scan
  • enable
  • disable
  • stop
  • set-zero
  • status
  • current
  • vel
  • pos
  • version
  • mode-query

6.2 MyActuator 专用参数

状态输出说明:
  • angle 来自 0x9C 状态2近圈角。
  • mt_angle 来自 0x92 多圈角,绝对位置判定应优先看它。

6.3 MyActuator 示例

7. vendor=hexfellow

链路限制:
  • Hexfellow 在本仓库按“仅 CAN-FD”接入(--transport socketcanfd)。
  • 当前支持范围:scan / status / pos-vel / mit / enable / disable。
  • 当前状态:链路已接入,电机验证矩阵待补。

7.1 Hexfellow 示例

8. 实用建议

  • Damiao 改 ID 建议始终使用 --store 1 --verify-id 1。
  • 若扫描偶发漏检,重启 CAN 后重试。
  • RobStride 已支持 CLI 的 --mode pos-vel(映射到原生 Position);该模式下仅使用 --pos/--vlim/[--kp|--loc-kp]。

已验证能力矩阵(Damiao + RobStride,2026-04)

说明:
  • RobStride 默认 --feedback-id 为 0xFD,内部会回退探测 0xFF/0xFE。
  • RobStride 的 pos-vel 下 --vel/--kd/--tau 为无效参数,仅告警不报错。
  • MyActuator 若 0x9A 返回错误码 0x0004(欠压),电机会在线但不转,需要先恢复供电电压。